Precisamos que a manufatura americana tenha sucesso

Back to Top

Sjoelin, Anders.jpg

A pandemia da COVID-19 foi um alerta em muitos aspectos. Quando as fábricas, voos, pessoas e sistemas que capacitam nossa cadeia de suprimento global e a economia pararam, nossa dependência nesse ecossistema logístico se tornou uma vulnerabilidade. Muitos que nunca pensaram duas vezes sobre a origem de nossos equipamentos básicos pesquisaram no Google “problemas com cadeia de suprimentos”, tornando essa frase um dos termos mais pesquisados em 2021.

As interrupções nessa cadeia de valor global de fornecedores de matérias-primas e fabricantes de componentes ainda repercutem hoje, perturbando tudo, desde projetos de melhoria de casas até à construção de infraestruturas críticas.

Com a recente atenção na disponibilidade e resiliência da cadeia de suprimento, a manufatura dos EUA está em um ponto de inflexão. A Infrastructure Bill e o CHIPS Act que foram aprovados no ano passado permitem o investimento direto de bilhões de dólares no setor de manufatura responsável por componentes críticos, novamente para aumentar a capacidade e a certeza de fornecimento. De acordo com uma análise do McKinsey Global Institute, o setor de manufatura já estava se recuperando na década anterior à pandemia de COVID-19. Entre 2010 e 2019, os EUA agregaram à economia 1,3 milhões de empregos em manufatura, depois da perda de 5,8 milhões ao longo dos 10 anos anteriores.

Isso é uma boa notícia. A manufatura é importante para os Estados Unidos porque oferece “empregos de alto salário, inovação comercial (a maior fonte da nação), uma chave para a redução do déficit comercial e uma contribuição desproporcionalmente grande para a sustentabilidade ambiental”. A continuação do momento positivo por trás da manufatura será transformadora para este país.

Como CEO de uma das maiores operações de manufatura de Chicago, o futuro da manufatura e as oportunidades que nosso setor representa para os funcionários atuais e futuros são pessoais para mim. Neste ano, anunciamos uma expansão de nossas operações de manufatura nos EUA com uma nova instalação de 25.500 m2 na área de Chicago. Com cerca de 350 vagas abertas abrangendo engenharia e produção, queremos que as pessoas saibam que a S&C oferece um caminho para carreiras longas e gratificantes para todos, desde a fabricação e engenharia até todas as outras funções da empresa.

E, como inovamos, projetamos e fabricamos tecnologia para promover uma rede de distribuição elétrica mais confiável e resiliente, nosso trabalho é essencial e de vital importância à medida que o mundo faz a transição para fontes de energia com menores emissões de carbono, como as energias renováveis e a eletricidade.

Essa transição energética não tem precedentes, tanto em escala quanto em velocidade. O movimento em direção à eletrificação como fonte de energia, apoiado por uma rede resiliente e inteligente, reduzirá nossas emissões de CO2 e nossa pegada de carbono relacionadas a energia. Com os objetivos climáticos exigindo emissões líquidas zero até 2050 segundo o Acordo de Paris, o gerenciamento dessa transição e a garantia da estabilidade da rede é crucial para nossa sustentabilidade futura.

A manufatura é imperativa para esta transição e para atingir os objetivos de sustentabilidade geral. Nos EUA, a manufatura é responsável por um quarto (23%) das emissões diretas de carbono, de acordo com a Environmental Protection Agency. Depois da China, os EUA liberam a mais alta porcentagem, 12.6%, do total das emissões globais.

A manufatura dos EUA oferece um incrível potencial de atingir nossos objetivos climáticos.

A manufatura está evoluindo

No fim do século XIX, a produção de eletricidade deu início à segunda revolução industrial. Essa forma de energia permitiu métodos de produção e tecnologias de comunicação muito mais eficientes, levando a grande aumento na produtividade.

No entanto, como o combustível fóssil como fonte de energia ainda dominava a indústria, o crescimento econômico criado por essa revolução industrial também levou a emissões. Agora, a indústria está repensando esses paradigmas dominantes para tornar a manufatura mais sustentável e mais resiliente. A digitalização também está transformando o nosso setor, permitindo o uso de dados para gerar eficiências e assim reduzir as emissões de carbono.

Na S&C, geramos resultados ambientais positivos ao longo do ciclo de vida de nossos produtos, desde o projeto até a fabricação, operação, atualizações e fim de vida útil. No mundo da indústria transformadora do século XXI, estamos minimizando os resíduos, limitando as nossas emissões de gases do efeito de estufa e compostos orgânicos voláteis e mantendo os resíduos sólidos fora dos aterros.

Vamos voltar à cadeia de suprimento. Eu mencionei anteriormente os desafios logísticos que se tornaram óbvios devido às paralisações causadas pela COVID-19, mas não devemos esquecer as emissões associadas ao processo logístico de transporte de mercadorias em longas distâncias. De acordo com a International Maritime Organization, as emissões de navios cargueiros são responsáveis por 3% do total de emissões do mundo. O Environmental Defense Fund diz que a movimentação de caminhões é responsável por 7% de todas as emissões de gases do efeito estufa nos EUA.

Onshoring e regionalização da manufatura reduzirão a necessidade de transporte a longa distância. Ao mesmo tempo, processos de manufatura mais limpos e mais verdes podem reduzir ainda mais o impacto ambiental. Finalmente, a manufatura também tem amplas implicações sociais e econômicas, porque pode proporcionar segurança econômica ao país e segurança financeira a uma população diversificada.

Diversidade e inclusão

A manufatura é o quinto maior empregador nos Estados Unidos. e pode ser um indicador de crescimento econômico e estabilidade ambiental.

Para fins de contratação da nossa empresa, queremos que as pessoas saibam e reconheçam que a manufatura oferece carreiras significativas e gratificantes a longo prazo. Precisamos de membros da equipe dedicados e entusiastas para avançar para a rede do século XXI. Além disso, devemos ver a manufatura através de uma lente mais ampla sobre o que ela pode fazer por gênero, o que pode fazer por raça, o que pode fazer por pessoas de diferentes níveis educacionais e pelo que pode fazer por pessoas de diferentes partes do país.

Este setor emprega pessoas de diferentes gêneros e de diferentes origens educacionais e raciais, e apoia empregos para trabalhadores e comunidades em todo o continente, oferecendo oportunidades econômicas sólidas que são baseadas em competências e não em diplomas. De acordo com a Brookings Institution, programas de aprendizado na manufatura ou programas de estágio podem criar maiores oportunidades econômicas para um segmento mais amplo da população do que qualquer outro setor.

Nós já estamos lá? Ainda não, mas nós da manufatura gostamos de resolver problemas. No passado, construímos com sucesso culturas em torno de segurança, qualidade e integridade. Agora, estamos fazendo o mesmo para nos tornarmos mais verdes e mais diversificados.

Como um setor, precisamos fazer nossa parte para atrair mais mulheres, minorias e as gerações mais novas para a força de trabalho da manufatura. Isso requer um planejamento abrangente, com programas amplos de diversidade, equidade e inclusão, e compromisso da liderança.

Nos EUA, a manufatura tem sido a base do país. Com investimento e colaboração contínuos para construir a indústria manufatureira e nos ajudar a nos tornarmos mais resilientes, inovadores e sustentáveis, podemos resolver problemas generalizados na cadeia de abastecimento, proporcionar gestão ambiental e liderança através da transição energética, e proporcionar empregos que desbloqueiem oportunidades econômicas e de carreira. para mais pessoas.

Se conseguirmos fazer isso, a manufatura oferecerá talvez a nossa maior oportunidade de sucesso na construção de uma sociedade economicamente mais resiliente, inclusiva e sustentável.

Especialista

Anders Sjoelin

Data de Publicação

setembro 18, 2023