提升系统弹性、可靠性和运营能力。
大多数架空支线故障代价高昂,但是可以避免。TripSaver重合器将智能故障管理引入您的架空配电系统,在天气晴朗和恶劣天气期间均可防止不必要的停电。
TripSaver重合器设计简便,易于部署和操作,其功能可帮助您减少停电、加快恢复供电,并简化运营和预算管理。
通过支线自动化改善故障响应能力,并释放整个系统的综合效益。
领先电力公司为何选择施恩禧TripSaver重合器
了解施恩禧单相重合器的优势。
TripSaver重合器提供多种额定值和设计,可满足您独特的系统和工作流程需求,让您在实现支线自动化目标时拥有更大的灵活性和控制力。
减少停电并更快恢复供电。在支线上的故障中,多达80%属于临时性故障。智能故障管理可在发生临时性故障时自动恢复供电,避免停电;对于永久性故障,则通过跌落功能进行隔离,从而最大限度地减少故障造成的影响并加快恢复供电。
利用熔断器式隔离开关以及丰富的可编程曲线,可轻松安装和集成TripSaver重合器,并简化设备保护配合。便于运维人员操作的功能,让您能够更好地控制运营并提高效率。
减少抢修车辆派遣和人工干预,降低运营支出。TripSaver重合器可减少维修和库存需求,从而简化系统维修。
借助设备分析以及配对传感器等选项,更轻松地衡量避免的停电次数和节省的成本,同时深入掌握电网运行状况。
See Automated Fault Response in Action
See how TripSaver reclosers enable finer segmentation on overhead laterals to reduce the number of customers affected by a fault. Using vacuum-interrupter technology, watch how they respond to temporary and permanent faults, then explore how the devices compare to conventional protection.
哪款TripSaver重合器适合您?
探索我们的型号,找到最符合您系统需求的产品。
总结
系统等级
最大电压
额定电流
分断电流
15.5、29千伏型号为4.0千安
29.3千伏型号为8.0千安
重量
25千伏型号为25磅(11.3千克)
25千伏型号为38磅(17.2千克)
TCC曲线库
通信
安全防护
分段模式
序列协调
浪涌抑制
分段模式
序列协调
浪涌抑制
冷负荷投入
操作
延时合闸
状态指示灯
操作手柄
配置
设置开发
设置管理
文件传输
数据采集
时间戳
记录的数据
数据访问
产品型号
TripSaver重合器今年减少的CO2排放量(单位:磅)
*根据美国环境保护署温室气体当量计算器以及电力公司针对施恩禧TripSaver II重合器报告的统计数据计算得出
TripSaver重合器如何帮助电力公司
了解全球各地的电力公司如何借助TripSaver重合器减少停电时长并降低运营成本。
将支线自动化的优势引入您的系统。
联系我们需要支持?
施恩禧可在电网现代化之旅的任何阶段随时为您提供帮助。请在下面了解更多内容。
产品详细信息
博客
- 电力公司成功的公式(A Formula Emerges for Utility Performance Success)
- 上门服务的实际成本(The Real Cost of a Truck Roll)
- 一举两得:弹性解决方案如何同时提高可靠性(2 for 1: How a Resilience Solution Can Also Boost Reliability)
- 想升级您的系统? 请从支线开始着手。原因如下
专题报道
- 使用新设备的FPL可能会减少停电(You may see fewer power outages thanks to FPL using new device)
- 渐进式监管要求推动巴西电力公司提升供电可靠性(Progressive Regulatory Requirements Advance Power Reliability For Brazilian Utility)
- 真正的端到端支线保护策略的价值(The Value of a Real End-to-End Lateral-Protection Strategy)