Administración de una red más dinámica

Back to Top

Explore la transición energética con la protección adecuada del alimentador

HousesAtDusk.jpg

Las condiciones climáticas frecuentes e intensas están provocando más interrupciones del servicio, sobre todo en las áreas expuestas a tormentas fuertes, como las costas. A medida que aumenta el número de consumidores que dependen de la electricidad para los vehículos eléctricos, la tecnología digital y los sistemas eléctricos de calefacción o refrigeración, también aumentan las cargas. Por su parte, los recursos de energía distribuída están descentralizando la generación y creando un flujo de energía bidireccional.

Estos cambios crean una red más dinámica. Y, al ser la espina dorsal de la red, los alimentadores son los que ven la mayor parte de esta actividad. Estos circuitos se tornan los más complejos, lo que puede suponer un desafío de administración para las empresas de electricidad.

Como líderes en la transición energética, las empresas buscan mejorar la red para que pueda afrontar estos cambios.

Cuatro maneras de mejorar los alimentadores

A pesar de lo compleja que puede llegar a ser la red, existen varias formas sencillas de controlar el aumento de actividad en el sistema de distribución. Las siguientes cuatro estrategias pueden ayudar a mejorar los alimentadores para alcanzar las necesidades de confiabilidad y resiliencia del futuro:

  • Aprovechar las pruebas de fallas de bajo estrés: Evite interrupciones del servicio innecesarias mitigando cortes temporales, los cuales pueden dejar sin servicio tecnologías sensibles. Con la tecnología PulseClosing®, se comprueban las líneas cuidadosamente para evitar daños costosos de cables y recursos provocados por las pruebas de fallas de alto consumo energético de los reconectadores convencionales. Esto proporcionará protección universal a cualquier circuito, incluso a las líneas subterráneas.
  • Aumentar la segmentación: Reduzca el número de clientes en cada segmento y aísle las fallas en áreas más pequeñas para mejorar la confiabilidad y la satisfacción del cliente.
  • Conectar circuitos de anillo: Cree redundancia al unir circuitos y conectar fuentes de energía alternativas. Redirija la electricidad de forma automática cuando ocurra una falla permanente para reducir el alcance de las interrupciones del servicio al área más pequeña posible.
  • Proteger las líneas subterráneas: Reduzca las interrupciones del servicio innecesarias por fallas derivadas de las inclemencias del tiempo o medioambientales a fin de mejorar la resiliencia. El soterramiento de líneas también evita problemas en días despejados, lo que mejora la confiabilidad.

Un solo dispositivo para cualquier estrategia

Los reconectadores convencionales no tienen las capacidades avanzadas para administrar una red más compleja. De hecho, hacen que la administración de alimentadores complejos sea aún más complicada. Con sus pruebas de fallas de alto estrés, un sensado menos preciso y sus limitaciones de coordinación, es difícil implementar estas estrategias de manera eficaz. Como resultado, puede haber más interrupciones del servicio o daños en el sistema eléctrico.

Una solución avanzada de protección de alimentadores, como el Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® de S&C, se puede aplicar de muchas maneras. Esto permite que las empresas de electricidad administren circuitos complejos y alcancen sus metas de confiabilidad y resiliencia.

Gracias a la tecnología de restauración por pulso, los interruptores de falla IntelliRupter® usan un 95 % menos de energía que los reconectadores convencionales en la detección de fallas. Este método de prueba de fallas de bajo estrés brinda protección universal a cualquier circuito, ya sea totalmente subterráneo o una combinación de líneas aéreas y subterráneas.

Los interruptores de fallas IntelliRupter también eliminan las limitaciones de coordinación de los reconectadores, por lo que se pueden agregar tantos dispositivos de protección a un alimentador como sea necesario. Gracias a su capacidad de sensado bidireccional simultáneo, el dispositivo puede detectar y aislar fallas desde cualquier dirección y redirigir la electricidad a los clientes de las líneas no afectadas.

Prepare los alimentadores para el futuro

Asegúrese de que los alimentadores estén preparados para manejar un aumento de actividad en el sistema de distribución. El uso de tecnología moderna permite introducir cambios generalizados y progresivos para mejorar la confiabilidad y la resiliencia. La elección de soluciones que puedan aplicarse de diversas formas da como resultado una inversión valiosa, capaz de evolucionar con las necesidades futuras de los clientes durante la transición energética.

Especialista

Chris McCarthy

Fecha de Publicación

octubre 31, 2023