Acelere la restauración ante tormentas con soluciones laterales avanzadas

Back to Top

Storm Clouds Over Residential Area.jpg

No lo está imaginando. Las interrupciones de servicio por tormentas en EE. UU. son más comunes debido a las condiciones meteorológicas extremas, cada vez peores, derivadas del cambio climático. Las tormentas severas ocasionan daños generalizados y prueban la resiliencia de la red eléctrica.

La evidencia muestra un patrón claro, según un informe de Climate Central:

• La interrupción del servicio eléctrico, que impactó a50,000 clientes o más, incrementó en un 64 % entre 2011 y 2021, en comparación a la década pasada.

• En el mismo periodo se registró un incremento del 78 % en el número promedio anual de interrupción del servicio debido al clima.

• Alrededor del 83 % de todas las interrupciones de servicio fueron debidas al clima en los últimos 20 años.

Mientras crecen la frecuencia y la intensidad de las tormentas y la red se vuelve más compleja, a las empresas de electricidad se les dificulta el proceso de restauración y aumenta la duración de estas interrupciones para los clientes en promedio, tal como muestra la Administración de Información Energética de EE. UU.:

EIA Chart.jpg

Las líneas laterales contribuyen a la restauración por tormentas prolongadas

Las líneas laterales son las más susceptibles a las interrupciones de servicio debidas al clima. Estas son líneas numerosas que se extienden por millas. El número absoluto de líneas laterales comparado con los alimentadores aumenta la posibilidad de que ocurra una interrupción del servicio en esas líneas.

Además, son las más expuestas. Los vientos violentos, aguanieve y residuos en suspensión pueden causar varias fallas. Este problema se da porque la tecnología al borde de la red generalmente está desactualizada, y es desplazada por líneas aguas arriba que suelen ser prioridad al invertir en la modernización de la red.

Los fusibles protegen la mayor parte del borde de la red y operan cuando detectan una corriente de falla, incluso en situaciones temporales, como cuando una rama de árbol toca la línea. Cada fusible quemado crea una interrupción del servicio a los clientes ubicados en las cercanías. Como resultado, estos clientes son quienes están más vulnerables durante tormentas.

Al mismo tiempo, a medida que la expansión residencial se extiende a las zonas rurales, partes de la red que antes se veían mucho menos afectadas por las interrupciones prolongadas del servicio de alimentación, están ahora mucho más pobladas. Además, los clientes son cada vez más vulnerables a los efectos de las inclemencias meteorológicas sobre la capacidad de recuperación de la alimentación. Por eso, modernizar la última milla es más crítico que nunca.

Los clientes en el borde de la red son los que más esperan para que el servicio se restablezca

Los clientes al final de la línea suelen tener la peor experiencia. Las empresas de electricidad priorizan los esfuerzos de restauración en la subestación y, luego, trabajan aguas abajo. Mientras más alejados de la subestación estén los clientes, más deberán esperar para que regrese la energía.

Son tiempos aterradores y frustrantes. Hace poco lo experimenté en carne propia luego de que un viento huracanado cortase la energía. El personal reparó el problema inicial, pero luego se fundió un fusible con un conductor aéreo y ocasionó una interrupción del servicio en la mitad de la subdivisión.

El equipo volvió para remplazar el fusible, pero se fundió otra vez. Eso significaba que había una falla de cable en el circuito de distribución residencial subterráneo que abastece a mi vecindario. El personal inspeccionó cada transformador para buscar el segmento con fallas. Su frustración creció cuando revisaron, en tres ocasiones diferentes, el transformador que abastece mi casa.

A ese punto, ya se cumplía una semana sin electricidad. Se había echado a perder la comida del refrigerador, la casa estaba sofocante y mi teléfono muerto. Con el tiempo, el equipo encontró el problema subyacente y restauró la energía. Sin embargo, varios de mis vecinos estaban tan frustrados que compraron generadores para evitar que les pasara de nuevo.

Aceleración de la restauración luego de tormentas con soluciones laterales avanzadas

Al modernizar la red y ubicarla más cerca de casa, se pueden evitar interrupciones de servicio innecesarias y, a fin de cuentas, acelerar los esfuerzos generales de restauración luego de tormentas. El personal, al confiar en la red para mitigar los problemas, puede enfocarse en reparaciones intensas y restaurarle el servicio a los clientes con mayor rapidez.

Existen diferentes formas de construir una red autónoma y resistente, que sea capaz de restaurar la electricidad más rápido durante la próxima tormenta.

• Mitigar el riesgo: Líneas subterráneas y circuitos de anillo para crear redundancia. Las interrupciones del servicio son menos frecuentes en estas líneas porque están protegidas de las peores tormentas.

 Reducir el impacto: La tecnología autorrecuperable puede redirigir la electricidad a circuitos de distribución residencial subterráneos. Cuando se produce una falla o una pérdida de la fuente, el sistema de restauración de distribución subterráneo S&C’s EdgeRestore® puede restaurar la energía automáticamente a todos los clientes en menos de 60 segundos.

Prevenir interrupciones del servicio: Ya que el 80 % de las fallas en la distribución aérea ocurren en líneas laterales y son principalmente temporales, al reemplazar los fusibles con tecnología de pruebas de fallas se evita el trabajo innecesario del personal. Estos dispositivos eliminan la mayoría de problemas de líneas laterales aéreas de forma significativa y mejoran los tiempos de restauración. Más clientes mantienen la electricidad durante la peor de las tormentas por medio de la utilización de varios dispositivos para segmentar líneas laterales en áreas más pequeñas.

• Beneficios de la acumulación: Gracias a la tecnología moderna disponible en varias ubicaciones a través de la línea lateral, se implementaun conjunto de soluciones que logran una protección integral. El volumen de la implementación se traduce directamente a la velocidad de la recuperación, especialmente para las viviendas más vulnerables al borde de la red.

Prepárese hoy mismo para las tormentas que se avecinan

Transforme la respuesta a las tormentas a través de planificación proactiva e inversiones en soluciones laterales avanzadas. Cuando la red mitiga y minimiza automáticamente la mayoría de las interrupciones del servicio, le ahorra trabajo innecesario al personal. Esto les permite restaurarle la electricidad más rápido a los clientes afectados y reduce la cantidad de días o semanas que las comunidades pasan en la oscuridad. Mientras mayor sea la implementación de estas soluciones, más clientes se beneficiarán en el próximo día de cielo negro.

Especialista

Lea Maurer

Fecha de Publicación

agosto 1, 2023