Proteja su esquema de coordinación contra errores por sustitución de fusibles
Back to Top
Los errores en la sustitución de fusibles representan un desafío reconocido durante la restauración del servicio después de una interrupción y, con frecuencia, se aceptan como parte del costo de operación. Sin embargo, la magnitud del reemplazo de fusibles en un sistema aéreo de distribución hace que su impacto sobre la coordinación sea difícil de pasar por alto.
Las empresas de suministro eléctrico medianas y grandes de propiedad privada pueden tener, en promedio, un cortacircuito fusible aéreo por cada 20 a 40 clientes. Dado que la mayoría de las fallas de distribución se originan en ramales aéreos, las empresas de suministro eléctrico enfrentan operaciones y reemplazos frecuentes de fusibles. Cada reemplazo realizado bajo presión para restablecer el servicio crea la posibilidad de que se instale un fusible sobredimensionado, alterando el esquema de protección previsto.
Estos fusibles sobredimensionados introducen desafíos específicos de coordinación que las empresas de suministro eléctrico pueden evitar mediante avances en la tecnología de protección.
El desafío de coordinación de la sustitución de fusibles
Un esquema resiliente de protección de distribución depende de una arquitectura compleja de componentes independientes que ejecutan una secuencia perfectamente sincronizada. Los ingenieros de protección establecen esa coordinación mediante una jerarquía intencional de curvas características de tiempo-corriente (TCC) de los dispositivos.
Equilibrar estas curvas es parte arte y parte ciencia, con un objetivo principal: garantizar que una falla de determinada magnitud y ubicación sea despejada por el dispositivo previsto dentro del intervalo de tiempo adecuado.
Cuando el sistema funciona según lo diseñado, las interrupciones se limitan al área afectada, los equipos permanecen protegidos y las interrupciones del servicio se minimizan. Sin embargo, cuando un fusible se reemplaza por otro con una capacidad en amperes más alta, ese equilibrio se altera. El resultado es un riesgo latente a la espera de la siguiente falla en esa zona de protección.
Lo que puede provocar un solo fusible sobredimensionado
Cuando se instala un fusible con una capacidad en amperes más alta, este puede responder más lentamente o no operar dentro del rango previsto por el diseño original de protección.
Para comprender cómo sucede esto, analicemos un ramal monofásico típico. Este ramal tiene una tensión línea-neutro de 7,2 kV (tensión del sistema = 12,47 kV) y cuenta con 4 kA de corriente de falla disponible en la cabecera del ramal. Este ramal suministra energía a 50 medidores residenciales distribuidos entre el ramal principal y dos subramales: 30 medidores en el ramal principal y 10 en cada subramal.
La cabecera del ramal está protegida por un fusible 100K y los subramales están protegidos por fusibles 50K.
Ejemplo de diagrama unifilar de un circuito de ramal.

One-line diagram example of a lateral circuit.
Disparos excesivos e interrupciones innecesarias
La coordinación entre dos fusibles en serie puede perderse fácilmente. Considere un escenario típico de tormenta utilizando el ramal ilustrado.
Una rama de árbol cae sobre uno de los subramales y provoca una falla temporal. El fusible 50K opera, aislando la interrupción al subramal afectado. Cuando las condiciones son seguras para la restauración, una cuadrilla llega al sitio del fusible 50K del subramal. Sin embargo, no dispone de un eslabón fusible 50K en su vehículo.
La prioridad principal de la cuadrilla es restablecer el suministro eléctrico lo más rápido posible. No hay tiempo para regresar al centro de servicio por el fusible correcto. Reemplazarlo por uno más pequeño podría provocar una interrupción innecesaria, por lo que utiliza un fusible 100K, el siguiente tamaño más grande disponible en el vehículo.
El servicio se restablece, pero ahora se ha perdido la coordinación en serie entre el ramal y el subramal. Como muestran las curvas, los fusibles ahora se superponen.¹
Cualquier falla en el subramal protegido con 100K ahora también se encuentra dentro de la zona de protección del fusible 100K del ramal. La próxima vez que ocurra una falla en ese subramal, tanto el fusible del ramal como el del subramal operarán, dejando sin servicio a los 50 clientes conectados al ramal.

Coordinación en serie entre un fusible 100K de ramal y un fusible 50K de subramal.
Esto no solo reduce la confiabilidad, sino que también hace más costoso el desplazamiento de la cuadrilla. Con dos fusibles fundidos, se requiere una inspección más extensa de la línea y deben reemplazarse más fusibles.
La situación puede agravarse aún más si un reconectador del alimentador está configurado para preservar el fusible 100K del ramal.
Con un fusible 100K instalado donde debería haber uno de 50K, el reconectador del alimentador está intentando efectivamente preservar el fusible para fallas dentro de la zona de protección del subramal.
Una falla temporal en el subramal que suministra energía a clientes ahora provoca una interrupción momentánea para todos los clientes del alimentador, suponiendo que la estrategia de preservación del fusible tenga éxito. Si no es así, todos los clientes aguas abajo del reconectador experimentarán una interrupción momentánea y todos los clientes alimentados por el ramal quedarán sin servicio de forma permanente. Además, tanto el fusible del ramal como el del subramal deberán reemplazarse.
Descoordinación y daños en los equipos
Un fusible sobredimensionado también pone en riesgo los equipos. Si observamos el subramal protegido por el fusible 50K, encontramos un fusible 12K que protege un transformador monofásico de 50 kVA.
En este escenario, un animal entra en contacto con los terminales secundarios del transformador. Esto genera una falla secundaria de varios cientos de amperes vista desde el fusible del transformador.² Según el diseño original, el fusible 12K opera para despejar la falla. Durante la restauración, la cuadrilla no dispone de un reemplazo 12K e instala un fusible 50K para restablecer el servicio.
Todavía existe un riesgo para la confiabilidad en esta situación. Cualquier falla dentro de la zona de protección del fusible del transformador también provocará la operación del fusible del subramal. Sin embargo, el riesgo más importante es el daño potencial al transformador de distribución.
El fusible 12K proporciona una protección razonable al transformador contra daños sin provocar operaciones innecesarias durante la corriente de magnetización o el arranque de carga en frío. En cambio, la curva del fusible 50K se encuentra completamente a la derecha de la curva de daño del transformador, dejándolo sin protección.¹

Coordinación en serie entre un fusible 50K de subramal, un fusible 12K de transformador y la curva de daño de un transformador de 50 kVA.
La próxima vez que ocurra una falla en el secundario del transformador, este probablemente sufrirá daños porque la corriente de falla no será despejada a tiempo por el fusible sobredimensionado. Como resultado, la restauración requerirá costos adicionales, equipos adicionales y una mayor duración de la interrupción.
Reduzca el Riesgo Eliminando el Reemplazo de Fusibles
Las empresas de suministro eléctrico han abordado tradicionalmente los cambios de coordinación causados por la sustitución de fusibles mediante revisiones periódicas, estudios de ingeniería y auditorías de campo. Sin embargo, para reducir los riesgos asociados con la sustitución de fusibles y aliviar la presión sobre las cuadrillas, las empresas de suministro eléctrico pueden eliminar por completo el paso de reemplazo.
Los dispositivos avanzados de protección mantienen permanentemente sus curvas TCC, eliminando la necesidad de igualar fusibles y de mantener grandes inventarios. Las alternativas reajustables a los fusibles van más allá: pueden despejar fallas sin requerir reemplazo.
Los Reconectadores TripSaver® y los Interruptores de Restablecimiento Automático VacuFuse® II de S&C Electric Company se instalan en cortacircuitos igual que los fusibles y realizan bloqueo y apertura visible ante fallas permanentes. Sin embargo, en lugar de introducir oportunidades de error con cada operación, los dispositivos simplemente pueden volver a cerrarse para restablecer el servicio una vez que la cuadrilla haya completado las reparaciones necesarias aguas abajo.
Si se inicia una secuencia de reconexión automática, los dispositivos prueban la línea y restablecen automáticamente el servicio en caso de una falla temporal. No se requiere intervención manual.
El resultado es un enfoque de protección más consistente:
- Las cuadrillas experimentan menos presión para localizar y verificar el fusible de reemplazo correcto.
- Los ajustes de protección permanecen consistentes entre operaciones.
- Se reduce la posibilidad de errores, protegiendo la coordinación y la confiabilidad del sistema.
La sustitución de fusibles ha desempeñado durante mucho tiempo un papel importante en la restauración de circuitos aéreos de distribución. Sin embargo, a medida que las empresas de suministro eléctrico gestionan una actividad persistente en la red y enfrentan mayores expectativas de restauración rápida, incluso los riesgos pequeños y aislados merecen una respuesta a nivel de sistema.
Al reducir o eliminar la necesidad de reemplazar fusibles, puede preservar esquemas de protección cuidadosamente coordinados, respaldar a las cuadrillas en campo y fortalecer la resiliencia y la confiabilidad en toda la red de distribución eléctrica.
¹ Las curvas TCC fueron generadas utilizando Coordinaide™, el Asistente de Protección y Coordinación de S&C.
² Corriente a plena carga de 7 A / impedancia del transformador de 2,5 % = 280 A de corriente de falla pasante, sin considerar la impedancia de la conexión de falla.
¿Busca una alternativa inteligente a los fusibles convencionales?
Explore los Reconectadores TripSaver® de S&C.