Cooperativa de Texas aprovecha la red de fibra para modernizar la red
CASO PRÁCTICO
Solución destacada de S&C: Interruptor de Fallas IntelliRupter® PulseCloser® y Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver® II
Ubicación:Texas, Estados Unidos
Desafío del cliente
Bandera es una localidad con apenas 1000 habitantes situada en la región montañosa de Texas, al oeste de San Antonio. La autodenominada “Capital mundial de los vaqueros” crecía rápidamente, por lo que Bandera Electric Cooperative (BEC) se vio obligada a replantearse algunas de sus estrategias operativas y tecnológicas.
Debido al aumento de la población de Bandera, a BEC le resultaba cada vez más difícil y costoso trasladar sus camiones a las zonas rurales, especialmente durante las tormentas más fuertes. A su vez, las empresas locales estaban instalando más cargadores de vehículos eléctricos (VE), y BEC quería asegurarse de que podía prestarles su servicio.
Como una de las muchas empresas públicas de electricidad que aprovechan su infraestructura para ofrecer Internet de banda ancha a sus clientes, BEC se dio cuenta de que podría utilizar su red de fibra óptica como base para actualizar su sistema eléctrico. La comunicación de alta velocidad permitiría realizar avances en la automatización de la distribución y ayudaría a BEC a adaptarse a los cambios en su red y a ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
Solución
BEC eligió el Interruptor de Fallas IntelliRupter® de S&C, un dispositivo preparado para integrarse a una red de fibra que ofrece una capacidad de prueba de fallas única de bajo estrés. Gracias a sus conectores impermeables y a una red privada virtual (VPN) que separa los dispositivos de la red del cliente, los interruptores de fallas IntelliRupter podían integrarse sin problemas y de forma segura al sistema de BEC. Dado que la empresa había renovado su sistema con fibra, estas características integradas del interruptor de fallas IntelliRupter harían que la instalación fuera más rápida y económica.
BEC se interesó por el Reconectador Montado en Cortacircuito TripSaver II de S&C, un dispositivo basado en un microprocesador que utiliza tecnología de vacío para interrumpir las fallas. Con el Gateway de Comunicaciones del TripSaver® II, BEC podría transmitir los datos del dispositivo e integrarlos fácilmente a su sistema SCADA.
Como BEC quería instalar reconectadores TripSaver II en algunas de las áreas más remotas de su sistema, se sintió atraída por la programabilidad de estos equipos. Podía elegir entre docenas de curvas características de tiempo-corriente (TCC) para los 30 reconectadores TripSaver II que había adquirido e instalarlos en cualquier parte del sistema sin tener que modificar los esquemas de protección de los dispositivos antiguos.
Durante el proceso de instalación de los interruptores de fallas IntelliRupter y los reconectadores TripSaver II, S&C se encargó de impartir formación práctica a diversos equipos de BEC para enseñarles a configurar, instalar y utilizar los equipos.
Un interruptor de fallas IntelliRupter instalado en el sistema de BEC
We are always looking for the latest technology to advance our grid, and our fiber network paved the way for increased automation with S&C.
Resultados
Gracias a las innovaciones de S&C en sus líneas, BEC experimentó grandes mejoras en la confiabilidad de su red. En promedio, el SAIDI mejoró un 26 % y el SAIFI un 35 % en los alimentadores equipados con sistemas de automatización de la distribución. Además, como recopila datos de estos dispositivos, BEC tiene más visibilidad del rendimiento de su sistema y puede seguir mejorando sus iniciativas de modernización de la red en el futuro.
A medida que BEC utiliza los dispositivos, ha descubierto que puede aprovecharlos de otras formas. Después de que un gran fabricante de automóviles presentara una camioneta eléctrica de media tonelada, la empresa decidió organizar un evento regional para los medios de comunicación en Singing Waters, una bodega situada en el territorio donde presta sus servicios. Rápidamente, BEC se encargó de brindar energía para 16 cargadores de vehículos eléctricos de nivel 2, cada uno de los cuales suministra hasta 19,2 kW a 240 voltios. Sin embargo, se dieron cuenta de que la carga total requeriría protección particular y de que sería demasiado complicado modificar los dispositivos existentes para que admitan el aumento de la corriente continua y mantener la coordinación con los dispositivos aguas arriba.
Gracias a su diseño liviano, instalación sencilla y configuración flexible, el reconectador TripSaver II se pudo instalar fácilmente en el lugar. Esto permitió garantizar un suministro eléctrico confiable durante el evento de lanzamiento mediático y demostró que el dispositivo es una solución eficaz para respaldar la carga de vehículos eléctricos en hogares en el futuro.
BEC, comprometida con la innovación y la modernización de su red eléctrica, demostró que su red de fibra óptica es clave para potenciar la automatización de la distribución. La empresa no solo logró sacar el máximo provecho de su inversión en fibra óptica, sino que también, gracias a las innovaciones de S&C en la red eléctrica, ahora puede administrar su sistema de manera más sencilla y brindar un servicio más confiable a sus clientes.
Fecha de Publicación
diciembre 19, 2022