Back to Top

Um design de sistema elétrico mais resiliente

A resiliência das suas instalações depende do projeto do seu sistema.

Um design de sistema centralizado usando disjuntor pode resultar em ponto único de falha para seus clientes. Como o sistema não é capaz de isolar as faltas, um problema em qualquer área pode fazer com que todo o campus fique sem energia:

Animated gif of a two-story building with a centralized electrical system design. A fault occurs on one of the two electrical lines that are connected to the system’s circuit breaker. The fault causes all the building’s lights to turn off.
One-line diagram of a two-source centralized electrical system. The upper left source, in blue, feeds into a large square, which feeds into four smaller squares, each with a blue arrow descending from it. The upper right source, in orange, feeds into a separate large square and then into four smaller squares with orange arrows descending. In the middle of the line that connects the two large squares is another large square, labeled “N.O.”

Mas um sistema distribuído com chaves de distribuição Vista por toda parte:

  • Isola faltas na área impactada
  • Roteia a energia de uma fonte alternativa para energizar seções não afetadas
Animated gif of the same two-story building used in the centralized design gif. This building has a distributed electrical system design, with six green Vista switchgear boxes distributed around the building’s outside, connected by orange and blue lines. A fault occurs on one of the electrical lines and causes all the building’s lights to turn off momentarily. The distributed system re-energizes the faulted lines using the alternate power source and the building’s lights come back on.
One-line diagram of a two-source centralized electrical system. The upper left source, in blue, feeds into four discrete green rectangles, each with an icon that represents switchgear and each with a blue arrow descending from it. The upper right source, in orange, mirrors this configuration. In the middle of the two sources is text that reads “N.O.”

Veja este vídeo para ter uma visão mais aprofundada dos benefícios de sistemas distribuídos sobre sistemas centralizados.

Veja o sistema em detalhe

Projetos de sistemas distribuídos são altamente configuráveis. Para ver mais exemplos, faça o download do nosso guia.

Download

Guia Melhorando a confiabilidade de sistemas comerciais e industriais

Deseja mais detalhes? Vamos conversar

Contato