Back to Top

Un diseño de sistema eléctrico más resiliente

La resiliencia de su infraestructura depende del diseño del sistema.

Un diseño centralizado que usa el equipo de interruptores automáticos puede generar un punto único de falla para sus clientes. Dado que el sistema no puede aislar las fallas, un problema en cualquier área puede causar la pérdida de energía en todo el lugar:

Animated gif of a two-story building with a centralized electrical system design. A fault occurs on one of the two electrical lines that are connected to the system’s circuit breaker. The fault causes all the building’s lights to turn off.
One-line diagram of a two-source centralized electrical system. The upper left source, in blue, feeds into a large square, which feeds into four smaller squares, each with a blue arrow descending from it. The upper right source, in orange, feeds into a separate large square and then into four smaller squares with orange arrows descending. In the middle of the line that connects the two large squares is another large square, labeled “N.O.”

Además, un sistema distribuido con Tablero de distribución Vista repartido por toda la red:

  • Aísla las fallas en la zona afectada
  • Redirige la energía desde una fuente alternativa para alimentar las secciones no afectadas
Animated gif of the same two-story building used in the centralized design gif. This building has a distributed electrical system design, with six green Vista switchgear boxes distributed around the building’s outside, connected by orange and blue lines. A fault occurs on one of the electrical lines and causes all the building’s lights to turn off momentarily. The distributed system re-energizes the faulted lines using the alternate power source and the building’s lights come back on.
One-line diagram of a two-source centralized electrical system. The upper left source, in blue, feeds into four discrete green rectangles, each with an icon that represents switchgear and each with a blue arrow descending from it. The upper right source, in orange, mirrors this configuration. In the middle of the two sources is text that reads “N.O.”

Mire este video para obtener más información sobre las ventajas de los sistemas distribuidos frente a los centralizados.

Conozca el sistema en detalle

Los diseños de sistemas distribuidos ofrecen una alta configurabilidad. Descargue nuestra guía para ver más ejemplos.

Descargar

Guía: Mejora de la confiabilidad de los sistemas comerciales e industriales

¿Desea obtener más detalles? Hablemos

Contáctenos