清除分类搜索
  • 内容
  • 文件类型
  • 语言

搜索“根据当前市场情况,请为我的大A账户(持有三花智控8900股)和小B账户(持有三花智控1700股、龙源电力4000股)下达操作指令。”就会出现“272”的结果

  • 替换零件和熔断器请求

    请填写下方的表格。施恩禧零件和技术支持团队的代表将在下一工作日结束之前联系您。 ... 请填写下方的表格。施恩禧零件和技术支持团队的代表将在下一工作日结束之前联系您。 下方表格的所有字段均需填写。 如果您需要紧急帮助,请拨打致电 我们的24小时支持中心(英语),电话号码为 (+1)(888)-762-1100 ... (+1)(888)-762-1100 。注意:如果您从美国和加拿大以外地区拨打此电话,可能需支付国际通话费。...

  • 以客户为中心的创新

    我们通过与客户密切合作,了解他们目前和未来面临的挑战,并为其开发系统级解决方案,将他们置于我们整个创新过程的核心。施恩禧将以客户为中心的创新作为三大E ... 我们通过与客户密切合作,了解他们目前 和未来面临的挑战,并为其开发系统级解决方案,将他们置于我们整个创新过程的核心。施恩禧将以客户 为中心的创新作 为 三 大ESG支柱之一,正在开发创新且有弹性的解决方案来引导能源转型。 ... 能源转型。...

  • 施恩禧销售目录及其他联系信息

    客户支持 如需在线索取信息,请从下方链接中选择并提交申请表。 销售支持及应用 : 有兴趣了解更多关于施恩禧产品的信息? 技术支持 : 有关于现场产品的疑问? 零件更换请求 : 需要替换零部件? 其他咨询 ... 其他咨询 : 有一般疑问? 施恩禧销售目录及其他联系信息 要寻找施恩禧销售代表、美国办事处和生产厂地址、国际办事处,以及授权经销商,请从下列菜单中选择。...

  • 全天候地下电网可视性:施恩禧的灵活组合解决方案帮助电力公司更快地进行监控、报告和响应,助力实现电网弹性

    新的施恩禧产品组合为地下线路带来了全天候的可视性。施恩禧的EdgeRestore®系统与Ubicquia的UbiGrid® ... 新的施恩禧产品组合为地下线路带来了全天候的可视性。施恩禧的EdgeRestore®系统与Ubicquia的UbiGrid® DTM+结合使用,可帮助电力公司更快地监控 和响应停电,从而提高电网的弹性。...

  • 重合器旁路隔离开关

    重合器旁路隔离开关可与独立安装的施恩禧Loadbuster Disconnect®户外高压交流隔离开关组合使用,以绕开并隔离自动电路重合器,便于维修或检测。该电站型设备也适用于其他应用,如绕开并隔离电流变压器。 施恩禧重合器旁路隔离开关的电压额定值有14 ... 施恩禧重合器旁路隔离开关的 电压额定值有14.4千伏、25千伏和34.5千伏,根据施恩禧重合器旁路隔离开关所指定的条件,可用于持续电流水平达600安培的 电路。...

  • 有望实现99%的“无垃圾”水平

    2018年,施恩禧制定了将全球运营产生的99%的废物从垃圾填埋场转移的目标。这一宏伟目标需要全公司各个职能领域的团队成员付出大量心血制定规划并切身投入。截至2021年底,施恩禧从垃圾填埋场转移了98.4%的全球垃圾。 我们首选的垃 ... 我们首选的垃圾填埋场转移方法是通过投资可重复使用的材料来避免产生废物,从而在源头上遏制垃圾的产生。如果不能实现这一点,我们会找到回收废物或将其转化为能源 的方法,而不是将其送往垃圾填埋场。团队成员切身投入实现这一宏...

  • S&C“2015年可持续发展报告”

    为纪念今天的地球日,施恩禧电气公司欣然发布其《2015年可持续发展报告》。本报告的内容包括发展趋势数据以及有关施恩禧企业和全球"环保"举措;环保趋势;电力、天然气和水资源使用;团队成员安全;以及社区回馈活动的详细信息。 ... 馈活动的详细信息。 施恩禧实施了多项计划,以降低公司生产流程对环境的影响。2015年,施恩禧在从根本上消除有害空气污染物的排放方面进一步取得进展,并向避免生产挥发性有机化合物的方向努力。去年,施恩禧伊...

  • 电力公司提高电网可靠性,以满足C&I客户对不间断电源的需求

    Dalton Utilities利用IntelliRupter®智能脉冲式重合器提高供电可靠性 ... Dalton Utilities利用IntelliRupter®智能脉冲式重合器提高供电可靠性...

  • IntelliTeam® CNMS通信网络管理系统

    随着网络化电网设备数量的增多,管理网络通信也越来越困难。S&C的IntelliTeam® CNMS通信网络管理系统专为满足电力事业的专门要求而设计,它可简化对支持SCADA和配电自动化系统应用的S&C ... SpeedNet™无线通信网络的基于SNMP的监测与管理。该高级解决方案可提供智能电网所需的高度可靠的通信服务。 IntelliTeam CNMS通信网络管理系统能通过浏览器界面为 电力设施提供网络拓扑结构和性能综合视图...

  • 创新历程,百年纪念

    创新历程,百年纪念 施恩禧以具有突破性的创新发明起步 . . . 电力事业自1900年以来迅速发展。但前进的道路上也有挫折。由于当时的技术处理开断电流存在欠缺,变电站经常发生故障。当时的技术非常原始,例如在碳 ... 了不导电细微粉末的熔断器、充油开关。这些技术都不可靠,并能产生极大 的 电压浪涌,对设备造成损坏。更糟糕的是,这些技术会导致相间或者接地燃弧。不导电粉末从熔丝中剧烈爆开,会散布整个变电站。开关中的高燃油可能剧烈燃烧,足以摧毁变电站。...