清除分类搜索
  • 内容
  • 文件类型
  • 语言

搜索“根据当前市场情况,请为我的大A账户(持有三花智控8900股)和小B账户(持有三花智控1700股、龙源电力4000股)下达操作指令。”就会出现“272”的结果

  • 施恩禧电气公司完成Intelligent Power & Energy Research Corporation (IPERC)收购

    — 今天, 电 力系统设备和服务全球供应商施恩禧电气公司 和网络安全、智能微电网控制系统行业领导企业 IPERC 共同发布了一项最终协议,根据该协议,施恩禧将收购IPERC发行的所有普通股。交易条款并未披露。 ... “收购IPERC是改进我们的技术产品组合和推动利润增长战略计划的一部分。” 施恩禧首席执行官Kyle Seymour表示,“IPERC拥有技能高超的团队成员和成熟的技术,可以完善我们当前提供的...

  • General Publication 100-G372C.pdf

    人力资源助力我们 达成目标 2022年可持续发展亮点 ... 人力资源助力 我们 达成目标 2022年可持续发展亮点

  • S&C推出Vista®户外环网柜负载断路开关(额定值为40 kA)

    新解决方案可提高大型城市 的供电可靠性 芝加哥,2016年5月3日 — 塑造电力传输未来的全球智能电网领导者施恩禧电气公司今天在IEEE PES T&D展会上推出采用40-kA负载断路开关的新型Vis ... ta®户外环网柜。新型开关设备可应用于15-kV系统,为 电缆配电网络提供可完全沉入型开关解决方案,让电力公司能够减少大型城市地区断电 的时长和频率。 全球几乎所有 大型城市均有彼此相连的 电缆配电系统,用于...

  • IntelliRupter®智能脉冲式重合断路器实操研讨会

    15小时职业发展研讨会 总结 施恩禧为期三天的IntelliRupter ® 智能脉冲式重合 断路器研讨会为参会者提供了宝贵、深入的资讯及独特的实操体验,使参会者能够亲身体验施恩禧的IntelliRupter ... ® 智能脉冲式重合 断路器的设计、用户互动、多重保护和 控制功能、操作 和故障排除。 参会者将学习如何连接到IntelliRupter ® 智能脉冲式重合 断路器,以及如何通过实操性编程和练习配...

  • 施恩禧电气公司的明斯特太阳能和储能项目荣获北美储能2016创新奖

    mdash;塑造电 力传输未来的全球智能电网领导者施恩禧电气公司今天宣布,旗下 的明斯特太阳能和储能项目荣获北美储能2016集中式储能项目创新奖,让世人认识到该公司在储能领域的创新水平和领导地位以及对整个行业的积极影响。 ... 行业的积极影响。 明斯特村太阳能和储能项目 在俄亥俄州明斯特进行,是美国的 市政公用事业部门拥有 的最大型储能和太阳能设施。这个7兆瓦的系统由施恩禧和Half Moon Ventures (HMV)以及明...

  • 施恩禧电气公司为《智能城市准备指南》作出贡献,帮助推动实现智能城市

    — 智能城市委员会 的主要合作伙伴施恩禧电气公司通过为《智能城市准备指南》作出贡献为城市更加智能化提供指引。该准备指南是一个面向政府领导人的世界领先的框架,旨在增加城市 的宜居性、可塑性和可持续性。目 ... 前,包括哈特福德、迪拜、毛里求斯、银川在内世界各地的数千个城市正在使用这份指南来帮助他们制定未来的各项举措。 "电力是任何一个城市 的基本需求,但现在,各个城市比以往任何时候都更能对用电 和配电 的方式作出...

  • 施恩禧电气公司在佛罗里达州开设制造工厂以满足FPL对智能电网技术持续高涨的需求

    增设自动化设备是FPL承诺建设全美最强大、最智能和最先进电网的又一力证 佛罗里达州朱诺海滩 ——Florida Power & Light Company (FPL)今天与总部设于芝加哥的施恩禧电气 ... 棕榈滩制造工厂的开业典礼,该工厂将生产数千台智能电网设备,用于改善FPL向480万客户提供的服务。 "我们致力于继续建设更强大、更智能的 电网,无论天气好坏,我们都能为客户输送可靠的 电力。"FPL总裁兼首席执行官Eric...

  • 我们的业务

    施恩禧专业研究电 力系统的开关、保护和 控制。我们的解决方案是为家庭和企业供电 的 电网的重要组成部分。这始于1909年的一款产品,它就是液体电力熔断器,该产品是第一个能够抵御配电变电站中高电流的可靠电力熔断器。它的发明让电力得到广泛采用和普及。 ... 的发明让电力得到广泛采用和普及。 如今,我们仍在发扬长达一个世纪的创新优良传统,来解决电网面临的诸多挑战。我们将停电时间从数小时缩短为几秒钟,甚至完全避免停电,在可靠性方面获得了突破。我们旨在设计能抵...

  • 施恩禧的智能技术可持续供电,为全世界提供电力支持

    去年1月,我所在的社区发生了一次停电,这导致街道上的一些房子,包括我自己的房子,经历了近两天的停电。...

  • S&C建成俄亥俄州最大的储能系统之一

    — 全球领先的储能系统集成专家施恩禧电气公司建成俄亥俄州最大 的储能系统之一。这个7兆瓦的系统位于俄亥俄州明斯特,由施恩禧和Half Moon Ventures以及明斯特村当地市政电力公司共同建造。明 ... 斯特太阳能和储能设施的剪彩仪式于东部时间5月6日下午1点举行,象征该项目正式向明斯特居民开放。 "对我们的社区而言,这是一项里程碑式的成就,象征着市政公用事业首次将太阳能与储能相结合。"Village...