SpeedNet™无线通信网络

SpeedNet™无线通信网络
提供低延迟自愈性能
施恩禧的SpeedNet无线通信网络是专为高容量数据传输设计的,可实现难以触达区域的自动化
智能电网组件之间的实时信息和电力交换需要全面集成的高速双向通信。施恩禧的SpeedNet无线通信网络能实现这一目标。
SpeedNet无线通信网络通过融合安全的远程通信、高容量数据传输和灵活的网状网络为自动化与控制应用提供基准性能,从而大幅提升私人网络设施无线电系统的功能。
特点
可靠的传输
SpeedNet无线通信网络能可构成对等网状网络。SpeedNet无线通信网络能自动建立定义消息路径的路径表;如果一个节点丢失,将很快建立一个新的路径。其工作频段为无须注册的902-928 MHz工业频段,采用全向天线,其标准范围在网络模式下为2至5英里,在点对多点模式下大于6英里。如果需要,可以安装SpeedNet中继无线通信网络以提高传输范围,并为信息路径提供备用节点。
强大的安全性能
SpeedNet无线通信网络采用调频扩频技术,本身就难以拦截和干扰。其在一个频率上的驻留时间仅为10毫秒,比其他系统快60倍,每个传输过程变成极小的干扰目标,从而很难受到干扰。地址过滤能阻止网络访问未授权的无线电,128位加密可保护关键任务数据。
高速
凭借其出色的数据吞吐量,SpeedNet无线通信网络极大提高了施恩禧的IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统的恢复速度 ,这套系统可作为通用型智能电网解决方案,具有极佳的互操作性。SpeedNet无线通信网络还能提高SCADA的刷新率。
高品质服务
SpeedNet无线通信网络还具有信息优先级别分配功能,可用于高级量测体系的回程应用。当安装于配电系统上的施恩禧IntelliRupter®智能脉冲式重合器、Scada-Mate®柱上负荷开关、Scada-Mate CX™柱上负荷开关、远程监控式垫装设备和/或Vista®户外环网柜时,SpeedNet无线通信网络能随时传递从低功耗AMI无线电收到的信息。
通信支持
施恩禧的的经验丰富的专业技术人员能为通信系统设施进行前期拓扑图形分析和现场测试。施恩禧能提供设备安装和调试以及日常维护服务。
无与伦比的标准特点
- 无需注册的902-928-MHz工作频段
- 快速跳频-10毫秒平均驻留时间
- 网状网络使用IP地址
- 快速数据传输速率 — 高达650 kbps
- 单节点视线距离可达25英里;SpeedNet中继无线通信网络可扩大范围,并为信息路径提供备用节点。
- 安全的128位AES数据加密
- 串行和以太网数据输入
- 简易的网络管理协议接口可进行编程,以实现自动数据收集。
- 空气传输配置和软件更新
- 可实时或从数据记录中获取接收信号强度指示数据
- 电池备份,对中继器和网关模型进行远程电池测试
型号
SpeedNet无线通信网络提供四种型号。
SpeedNet无线通信网络

如装安装于用户安装的外壳内,则需要12-Vdc电源。鞭状天线可安装在外壳之上,也可使用远程安装的全向或八木天线。
SpeedNet路灯安装中继无线通信网络

置于可装在路灯臂上的铸铝防雨防腐外壳中。可以扩展通信范围并扩大网络区域。可由光电插口接或110-240 Vac、50或60 Hz的电源供电;内含备份电池。鞭状天线安装在外壳底部。
SpeedNet杆顶安装中继无线通信网络

置于可带挂锁的塑料防水外壳之内,可直接安装在电杆上。可以扩展通信范围并扩大网络区域。使用110-240 Vac、50或60 Hz电源;内含备份电池。可使用安装在外壳上的鞭状天线,或使用远程安装的全向天线。
SpeedGate™无线接口系统

SpeedGate无线接口系统 置于可带挂锁的塑料防水外壳之内,可直接安装在电杆上。内设网关通信设备,可与不同通信系统实现数据交换。使用110-240 Vac、50或60 Hz电源;内含备份电池。可使用安装于外壳之上的鞭状天线,或使用远程安装的全向或八木天线。
由于选用频率、扩频跳频模式、信道使用和网络管理算法不同,SpeedNet无线通信网络不能与其他类型的无线电直接通信。这种情况下,需使用配有恰当网关通信设备的SpeedGate无线电接口系统。