Da economia aos veículos elétricos: por que as interrupções de serviço na extremidade da rede têm mais impacto do que nunca

Back to Top

Visão geral de vizinhança suburbana

Antes da pandemia, eu usava meu home office ocasionalmente. Agora, eu passo cerca de metade da minha semana de trabalho nele. Eu gosto da flexibilidade de participar de uma reunião virtual cedo pela manhã no conforto da minha casa, mas isso significa também que o meu dia de trabalho é sensível ao ambiente da minha casa.

No passado, se ocorresse uma interrupção de serviço na minha casa quando eu estava no trabalho, eu nem saberia até chegar em casa e ver que o relógio do microondas precisava ser acertado. Agora, uma interrupção de serviço pode interromper todo o meu dia de trabalho. E eu não sou o único afetado por essas interrupções de serviço. O número de trabalhadores que retornaram aos escritórios é apenas em torno de 50%.

Essa descentralização da vida corporativa está criando um efeito cascata em toda a economia global, e isso acrescenta um novo desafio para as concessionárias. Uma interrupção de serviço residencial agora afeta a maneira como fazemos negócios e a produtividade geral da economia. Com milhões de pessoas se mudando de distritos comerciais para áreas residenciais, os padrões de uso de energia estão seguindo essa migração. Mais investimentos precisam ser feitos na extremidade da rede para tratar esses novos arranjos e proteger as empresas que cada vez mais dependem do trabalho feito em home offices.

A crescente importância da confiabilidade da energia em áreas residenciais será ampliada à medida que a adoção dos veículos elétricos acelerar devido a mudanças na preferência do consumidor e aos novos regulamentos sobre automóveis movidos a gasolina. Por exemplo, a Califórnia pretende banir a venda de novos veículos com motor a combustão interna a partir de 2035, o que significa milhões de novos proprietários de veículos elétricos nos próximos anos. Essa transição vai aumentar os riscos de interrupções de serviço demoradas porque, se as pessoas não puderem carregar seus veículos por horas, isso pode afetar sua capacidade de atender a necessidades básicas, como comprar mantimentos ou acessar atendimento médico.

Na S&C, nós compreendemos a importância da modernização da rede mais próxima à residência. Nossa mais recente solução revolucionária, o Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore®, leva a tecnologia de autorrecuperação para os circuitos de distribuição residencial subterrâneos. Emparelhado com inovações aéreas, como o Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II e o Interruptor com Rearme Automático VacuFuse® II, o sistema EdgeRestore completa uma estratégia de proteção lateral realmente de ponta a ponta.

Os últimos anos viram mudanças extraordinárias na maneira como nós vivemos e trabalhamos. À medida que a eletrificação crescer nas próximas décadas, uma rede de distribuição residencial estável e confiável será fundamental para atender a essas demandas crescentes. Com a modernização mais perto de casa com soluções avançadas, a rede estará preparada para administrar desafios futuros e continuar a alimentar nossa economia global.

Especialista

Kristin McInnis

Data de Publicação

abril 11, 2023