El Papel de los Radios en la Automatización de la Distribución es Demasiado Vital para Ignorarlo

Back to Top

streetlight repeater

Las comunicaciones por radio pueden ser retadoras para entenderse correctamente. Cuando se coordina equipo automatizado, los niveles bajos de la señal de radio o la congestión de tráfico pueden causar una mala comunicación. Eso puede llevar a una interrupción, especialmente en las regiones de la red de distribución exterior en las cuales las comunicaciones con fibra óptica pueden no ser una opción.

Las compañías eléctricas, especialmente las pequeñas, que no tienen un experto en radio dedicado pueden no estar recibiendo el máximo de su inversión en la automatización de la distribución. Es esencial para una compañía eléctrica utilizar a un experto con un conocimiento profundo del equipo de comunicaciones por radio, de los ajustes y el diseño para asegurarse que el sistema de radio trabaja adecuadamente y no causa malas operaciones costosas.

El despliegue de un sistema de radio comunicación requiere de un enfoque disciplinado. En S&C recomendamos un proceso de tres pasos:

  • PASO 1. Completar un diseño de un sistema de radio utilizando una herramienta de modelaje detallado.
  • PASO 2. Llevar a cabo una encuesta de campo del radio para validar el diseño del sistema de radio instalando radios temporales para la encuesta y midiendo el desempeño del radio.
  • PASO 3. Sintonizar los parámetros del radio para un desempeño óptimo.


Después de la instalación del radio permanente, los sistemas de radio deben ser monitoreados y optimizados continuamente. El desempeño del sistema de radio cambia con el tiempo cuando se construyen nuevos edificios, cuando los árboles crecen, o cuando aumenta la interferencia de dispositivos de terceras partes que operan en la misma banda de frecuencia de comunicación o que el propio sistema de la compañía eléctrica se expande.

Un sistema de radio de una compañía eléctrica puede parecer como que se desempeña bien, pero ¿está trabajando óptimamente? ¿Existen respuestas faltantes de SCADA, comandos emitidos que “no se toman”, o comunicaciones automatizadas que se omiten? Si la compañía eléctrica no ha repasado por algún tiempo el desempeño del radio, se pueden entender los problemas que deberían ser tomados en cuenta antes de que lleven a una interrupción de la comunicación.

El establecimiento de un sistema de radio comunicación no es un esfuerzo de instálelo y olvídelo. El mundo cambia alrededor de la red de radio; las compañías eléctricas serían muy sabias al utilizar un experto en radio para repasar con regularidad el desempeño de su sistema de comunicación para asegurar una máxima confiabilidad y un máximo desempeño.

Estaría interesado en conocer sus pensamientos acerca de este tema en la sección de Comentarios abajo.

Especialista

Angie Schuler

Fecha de Publicación

octubre 2, 2019