El Dispositivo de Interconexión de Renovables: El Caso para la Estandarización
Back to Top
Últimamente, hemos visto una demanda creciente de los desarrolladores en la industria de renovables para una renovación estandarizada del dispositivo de interconexión de renovables. Y eso es comprensible. Cumpliendo con los estándares a través de todos los 50 estados y las 3,330 compañías eléctricas (propiedad de inversionistas, cooperativas y de propiedad municipal) es una tarea desalentadora. Un dispositivo de interconexión aceptado por todas las compañías eléctricas sería un alza increíble en la productividad. Es fácil ver la necesidad y el beneficio, pero es muy difícil salir con dicho dispositivo para todas y cada una de las compañías eléctricas es diferente.
Veamos cómo los desarrolladores saldrían beneficiados por la utilización de un dispositivo de interconexión estandarizado. El dispositivo tendría una configuración común por un lado de la solución (lado de la generación), y sería configurable en el otro lado con o sin muchas modificaciones (lado de la compañía eléctrica). Eso estandarizaría dos de los más complicadas y costosas partes de una típica instalación. Aunque beneficiaría a más que al desarrollador. Cualquier compañía eléctrica podría utilizarlo o recomendarlo, sin importar donde se encuentren ubicadas o el tamaño de la planta de renovables. Trabajaría en Minnesota; trabajaría en Wisconsin; trabajaría en Iowa – trabajaría en todo el país. Así que, si es usted un desarrollador y está elaborando más de un proyecto, es lógico que preferiría un dispositivo de interconexión estandarizado.
A lo que realmente se reduciría es a la flexibilidad. He aquí las cosas: estas soluciones estandarizadas ya existen. Y con la opción de un equipo flexible ahora disponible para ellos, los desarrolladores pueden adaptar los proyectos desde 500 kW a 50 MW en la mayoría de los casos. Este tipo de flexibilidad es particularmente benéfica para los desarrolladores que viendo un proyecto de multi-fase. Podrían empezarlo con un dispositivo estandarizado en 10 MW y después agregar tres fases más de 10 MW al mismo proyecto y no tener que cambiar la interconexión o el equipo de interconexión. Eso hace al dispositivo de interconexión estandarizado realmente poderoso.
Estamos empezando a ver alguna fricción en donde los desarrolladores están utilizando estas soluciones para su ventaja. Esto es debido a que la mayoría de los desarrolladores no están buscando realizar un proyecto; desean realizar una serie de proyectos. Sin un diseño estandarizado, tendrían que regresar al tablero de dibujo y diseñar una nueva solución en cada ocasión. Para aquellos desarrolladores, especialmente para los medianos y grandes, necesitan alguna estandarización para reducir sus costos a largo plazo – ambos, en la construcción y en el mantenimiento.
Sí, un desarrollador podría encontrar un dispositivo de interconexión menos costoso específico para cada proyecto. Pero compensarán lo poco que pagaron extra por la solución de un equipo más avanzado no teniendo que preocuparse acerca de lo que va a suceder al establecer  una granja eólica grande o una granja solar. Y se puede adaptar cualquier recurso de energía distribuida – sea gas natural o diésel, o un sistema basado en inversores como el almacenamiento de energía, eólica o el solar. No importa. La solución proporciona su función de protección, distribución y administración de la interconexión a pesar de la fuente de generación.
Estaría interesado en escuchar sus puntos de vista en la sección de Comentarios a continuación acerca de esta idea y si la solución de la interconexión estandarizada a escala de compañía eléctrica ayudaría a sus esfuerzos de interconexión.