Gerenciamento de uma rede mais dinâmica

Back to Top

Navegue pela transição energética com a proteção de alimentador correta

HousesAtDusk.jpg

O eventos climáticos mais frequentes e severos estão causando mais interrupções de serviço, especialmente em áreas suscetíveis a tempestades fortes, como as áreas costeiras. As cargas estão crescendo à medida que os consumidores dependem da eletricidade para veículos elétricos (VEs), tecnologia digital e sistemas elétricos de aquecimento ou refrigeração. Os recursos de energia distribuída estão descentralizando a geração e criando um fluxo bidirecional de energia.

Essas alterações estão tornando a rede mais dinâmica. E, como a espinha dorsal da rede, os alimentadores vêm a maioria dessa atividade. Isso aumenta a complexidade desses circuitos, o que pode ser um desafio para as concessionárias gerenciarem.

Como líderes na transição energética, as concessionárias estão buscando maneiras de evoluir a rede para poder lidar com essas mudanças.

Quatro maneiras de desenvolver alimentadores

Independente da complexidade que a rede possa vir a ter, existem várias maneiras diretas para gerenciar maior atividade no sistema de distribuição. Essas quatro estratégias podem ajudar os alimentadores atuais a atender às necessidades de confiabilidade e resiliência de amanhã:

  • Aproveite o autoteste de baixo stress: evite interrupções de serviço desnecessárias eliminando as interrupções temporárias, que podem deixar off-line tecnologia sensível. A Tecnologia PulseClosing® testa linhas para evitar danos custosos a cabos e ativos dos testes de falta de alta energia dos religadores convencionais. Isso leva a proteção universal a qualquer circuito, mesmo em linhas subterrâneas.
  • Aumente a segmentação: Reduza o número de clientes em cada segmento e isole faltas em seções menores para aumentar a confiabilidade e a satisfação do cliente.
  • Circuitos loop: crie redundância unindo circuitos e conectando fontes de energia alternativas. Redirecione automaticamente a energia quando ocorrer uma falta permanente para reduzir o escopo das interrupções de serviço para a menor área possível.
  • Proteja linhas subterrâneas: elimine interrupções de serviço desnecessárias devido a condições ambientais ou climáticas para aumentar a resiliência. Enterrar linhas também evita problemas em dias de céu azul para aumentar a confiabilidade.

Um dispositivo para qualquer estratégia

Religadores convencionais não têm as capacidades avançadas para lidar com uma rede mais complexa. Na verdade, os religadores tornam ainda mais complicado o gerenciamento de alimentadores complexos. Seus testes de alto stress, sensoriamento menos preciso e limitações de coordenação dificultam a implantação dessas estratégias com eficácia. Isso pode resultar em mais interrupções de serviço ou em danos ao sistema de energia.

Uma solução avançada de proteção de alimentador, como o Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser®, pode ser aplicada de muitas maneiras. Isso ajuda as concessionárias a gerenciar circuitos complexos e a atender seus objetivos de confiabilidade e resiliência.

Capacitados pela Tecnologia PulseClosing, os interruptores de falta IntelliRupter® usam 95% menos energia que religadores convencionais para testar faltas. Esse método de teste de falta de baixo stress traz proteção universal para qualquer circuito, quer seja completamente subterrâneo ou um mix de linhas aéreas e subterrâneas.

Os interruptores de falta IntelliRupter também superam as limitações de coordenação dos religadores, de modo que podem ser adicionados a um alimentador quantos dispositivos de proteção forem necessários. Usando sua capacidade de sensoriamento bidirecional, o dispositivo pode detectar e isolar faltas em qualquer direção e re-rotear a energia para os clientes em linhas não afetadas.

Prepare os alimentadores para o futuro

Certifique-se de que os alimentadores esteja preparados para lidar com a maior capacidade no sistema de distribuição. O uso de tecnologia moderna permite mudanças generalizadas e progressivas para melhorar a confiabilidade e a resiliência. A escolha de soluções que podem ser aplicadas de várias maneiras resulta num investimento valioso que evolui com as necessidades futuras dos clientes na transição energética.

Especialista

Chris McCarthy

Data de Publicação

outubro 31, 2023