La Automatización de la Distribución: La Comunicación no Requerida

Back to Top

IntelliRupter Fault Interrupter

Sin duda, utilizar la comunicación para la automatización de la distribución (DA) proporciona un exceso de ventajas para la red de distribución de la compañía eléctrica. Pero ¿se requieren las comunicaciones para realizar la automatización de la distribución? Ciertamente que no.

No estamos sugiriendo que las compañías eléctricas omitan la consideración de un sistema basado en la comunicación pero la automatización de la distribución no siempre depende de la comunicación. Las compañías eléctricas cuentan con la tecnología que tienen disponible como la interrupción avanzada de fallas con un sentido de alta exactitud y controles sofisticados, que pueden soportar la DA básica. Y esto puede ser muy importante para los lugares donde debido a la topografía difícil, los costos u otros problemas, los sistemas basados en la comunicación no son factibles.

Un ejemplo para llevar a cabo la automatización de la distribución (DA) sin comunicaciones a través del uso de los pulsos eléctricos con el propósito de mejorar la coordinación de la protección. Los interruptores de fallas funcionan juntos para automática y rápidamente cazar las fallas y aislarlas enviando pequeños pulsos de corriente a lo largo del alimentador, sin utilizar las comunicaciones, para evitar las interrupciones sostenidas a los clientes. Esta tecnología simplifica y mejora la coordinación mientras proporciona una mayor segmentación.

Después que el dispositivo llega al bloqueo, un esquema automatizado de restauración de bucles puede ser utilizado para mejorar aún más la confiabilidad. Utilizando los contadores de tiempo de pérdida de tensión inherentes en los controles, el interruptor de fallas puede reconfigurar el alimentador y restaurar la energía a las secciones del alimentador sin fallas, sin tener que confiar en las comunicaciones. Durante la reconfiguración, se envían pulsos de corriente adicionales para evitar que los interruptores de fallas cierren a ciegas dentro de la falla, reduciendo así la presión en los sistemas y mejorando la calidad de la energía. Hay varios ejemplos de tecnología nativa en los interruptores de fallas inteligentes de hoy que permiten la DA sin el uso de las comunicaciones.

Las tecnologías de la DA sin comunicaciones también se están expandiendo hacia otras áreas de la red de distribución donde no existían antes. Los interruptores en vacío montados en cortacircuito ahora pueden ser instalados en lugar de los cortacircuitos fusibles utilizados para proteger los ramales de distribución y los transformadores de distribución montados en poste. A diferencia de los fusibles, estos dispositivos pueden automáticamente reconectar y restaurar la energía a los clientes. Debido a que la mayoría de las fallas de distribución son transitorias, la confiabilidad es un mejoramiento mayor y se evitan los viajes de camión con cuadrillas para reemplazar los fusibles quemados.

Seguramente, las comunicaciones permitirían a las compañías eléctricas implementar una protección más avanzada y elaborada y esquemas de restauración, pero las compañías eléctricas no deberían permitir que nadie trate de convencerlas de que necesitan las comunicaciones para la automatización de la distribución. Con la tecnología avanzada, una compañía eléctrica puede realizar la automatización de la distribución en ciertas aplicaciones sin las comunicaciones.

Estaría interesado en conocer sus pensamientos acerca de este tópico en la sección de Comentarios abajo.

Especialista

Jeremi Jermakowicz

Fecha de Publicación

junio 7, 2019