La Administración de Fallas es Todo Acerca de su Ubicación, Ubicación, Ubicación

Back to Top

Reliability

Imagine que vive en una comunidad remota. Su energía es a menudo no confiable, y que  con frecuencia sus luces parpadean. También está acostumbrado a ser la última parada en la larga ruta de reparaciones de su compañía eléctrica cuando golpea el clima severo y ocurren interrupciones que se extienden. Siempre sentirse como la menor prioridad es frustrante, y tiene a su compañía eléctrica en el marcado rápido para expresar sus frecuentes quejas.

No es que las compañías eléctricas no estén interesadas en los clientes como usted. Pero los esfuerzos  para el manejo tradicional de las fallas se ha enfocado de manera primaria en los alimentadores pues estas áreas impactan a la mayoría de los clientes, dejando a los alrededores de la red de distribución menos atendidos y estos clientes son dejados para que lidien con la energía que está lejos de ser perfecta.

Sin embargo, las tecnologías innovadoras de protección están creando nuevas oportunidades para las compañías eléctricas para que continúen mejorando la confiabilidad en los alimentadores, así como el trabajo fuera y el manejo fácil de las fallas en los ramales y en los bordes de la red de distribución. El tacleo de los sistemas de forma holística con varias tecnologías inteligentes trabajando juntos habilita a las compañías eléctricas no solo a mejorar sus marcadores de confiabilidad, sino también lograr otras metas, como la reducción de los costos de mantenimiento y mejorando la satisfacción de los clientes – especialmente para aquellos en los bordes de la red de distribución quienes son típicamente los últimos en ver el mejoramientos significativo en el servicio. Este enfoque holístico es un tema de estratégicamente elegir la ubicación más  cercana a la falla en la red de distribución y empatándolas con los dispositivos correctos – y la cantidad correcta – para obtener múltiples beneficios en todo el sistema.

Los alimentadores aún tienden a ser las áreas con las que las compañías eléctricas empiezan.

Los mejoramientos debidos a que las fallas aquí tienen un mayor impacto en la mayoría de los clientes – algo que no quieren las compañías eléctricas. Sin embargo, la administración de las fallas no es tan simple como colocar unos cuantos  interruptores de fallas aquí y allá a lo largo de un alimentador esperando resultados positivos. Para mover la aguja en los mejoramientos de la confiabilidad, se requiere un interruptor de fallas preciso y exacto para habilitar a las compañías eléctricas a segmentar más las líneas, asegurándose que las luces permanezcan encendidas para la mayoría de los clientes en las partes no afectadas del alimentador – o aún aislar las fallas y desviar la energía desde una fuente alterna.

Mientras estos dispositivos inteligentes puedan proporcionar a las compañías eléctricas recompensas significativas, para sustancialmente mejorar la confiabilidad, los ramales también deben ser incluidos en las estrategias de administración de fallas de la compañía eléctrica. Mientras que las compañías eléctricas tradicionalmente han utilizado métodos convencionales de quemar los fusibles y la preservación de los fusibles para la protección de fallas en los ramales, ninguna estrategia es ideal. Ya sea que las compañías eléctricas paguen innecesariamente  a los camiones con cuadrillas para las interrupciones que podrían haber sido evitadas,  o a los clientes en el alimentador principal experimentando parpadeos frecuentes cuando los dispositivos aguas arriba prueban para fallas. En su lugar, los reconectadores monofásicos combinan lo mejor de quemar los fusibles y lo mejor de la preservación de los fusibles para mantener las interrupciones temporalmente de volverse permanentes y de aislar los problemas en los ramales solamente para esos ramales. Con el 80% de las fallas aéreas que ocurren en los ramales, trayendo la tecnología del reconectador afuera en los ramales resultaría en ahorros masivos en los costos de mantenimiento con evitar los costosos viajes de camiones con cuadrillas.

¿Y recuerda lo que es ser ese cliente en el borde del alimentador o de la red de distribución? Se fueron los días en los que los fusibles eran la única opción de protección. Los dispositivos de prueba de fallas han avanzado para reemplazar los fusibles sobre los transformadores de distribución aérea cerca de las casas o de los negocios. Estos problemas en los bordes de la red de distribución tienden a agruparse en puntos específicos, así que las soluciones avanzadas de protección pueden indicar estas bolsas de problemas de la red de distribución. Aquellos clientes que una vez tuvieron a sus compañías eléctricas en la marcación rápida ahora experimentanmejoras notables en la confiabilidad y están libres de la irritación causada por las cuadrillas de linieros que repetidamente entraban a sus patios.

Desplegando estratégicamente soluciones de avanzada protección de fallas en la red de distribución holísticamente, desde los alimentadores y ramales hasta los bordes de la red de distribución, pueden simultáneamente mejorar la capacidad de las compañías eléctricas para administrar con efectividad las fallas, mejorar la confiabilidad del sistema total, reducir los costos de mantenimiento y operación, e incrementar la satisfacción de los clientes.

Me interesaría conocer sus pensamientos sobre la utilización de la tecnología de protección avanzada para mejorar la confiabilidad de la red de distribución e incrementar la satisfacción de los clientes.

Especialista

Chris McCarthy

Fecha de Publicación

agosto 9, 2019