Una Red de Distribución Inteligente es una Red de Distribución Fuerte

Back to Top

IntelliRupter fault interrupter

De acuerdo con la encuesta de S&C “El Estado de la Confiabilidad de la Energía Comercial e Industrial”, el 52 por ciento de las instalaciones y los administradores de la energía encuestados expresaron insatisfacción con la existente confiabilidad de la energía. Todos sabemos que la tecnología detrás de los dispositivos inteligentes continúa avanzando para cumplir con las nuevas demandas de confiabilidad de la red de distribución. Y aun así, ¿Por qué la insatisfacción continúa? Simplemente no tiene sentido.

Creo que la razón primordial para esto es la gran base establecida de los dispositivos activos de la “vieja red de distribución”. Dicho con simpleza, no estamos reemplazando nuestros dispositivos inteligentes lo suficientemente rápido. El reemplazo del viejo equipo de su red de distribución parece que representa una inversión inicial significativa, pero la actualización es un paso esencial en la creación de una confiable y fuerte red de distribución.

¿Por qué invertir ahora en dispositivos inteligentes? ¿Cuál es la diferencia más significativa entre un dispositivo de una red de distribución vieja y un dispositivo de una red de distribución inteligente? La respuesta a ambas preguntas es la comunicación y el control. Las personas esperan comunicarse fácilmente con su tecnología en todos los aspectos de su vida, incluyendo la red de distribución. Cuando el clic de un botón – idealmente desde mi automóvil – deseo que la música esté tocando en mi sala y que las luces se enciendan en mi cocina cuando llego a casa.

Este es el tipo de capacidad avanzada que también ofrecen los dispositivos inteligentes a las compañías eléctricas, grandes y pequeñas. La incrementada comunicación y control disponibles incluiría cosas simples como verificar si ha ocurrido una falla en la línea o funciones más avanzadas como la regulación de la frecuencia y el voltaje de la electricidad.

Los dispositivos inteligentes ayudan a incrementar la confiabilidad de los consumidores, mejoran la comunicación para las compañías eléctricas y reducen los costos de operación. Pero, ¿por qué es tan pertinente invertir ahora en dispositivos inteligentes en lugar de hacerlo más tarde?

Las doctrinas actuales de la comisión de compañías eléctricas públicas  las bloquean en los dispositivos de la red de distribución entre 15 y 30 años para obtener el rendimiento esperado de los activos. Los dispositivos inteligentes existentes continuarán avanzando, agregando más y más beneficios para el cliente. No se puede esperar estar actualizado en la confiabilidad de la red de distribución si espera entre 15 y 30 años hasta instalar nuevos dispositivos inteligentes.

Aun si sus clientes no pueden darse cuenta totalmente de las funciones y beneficios de una red de distribución inteligente hoy en día, se darán cuenta pronto ya que la proporción de cambios ahora es más rápida que nunca antes. En el pasado, esperar 30 años no era de preocuparse, pero esperar ahora podría ser perjudicial. Pronto, sus clientes crecerán y esperarán esta nueva tecnología, y a usted le pesarán los beneficios perdidos de los dispositivos inteligentes si no rompe la norma y empieza a instalarlos a través de su sistema hoy.

Estoy interesado en escuchar sus pensamientos sobre otras formas de continuar el crecimiento de una red de distribución más confiable y más fuerte.

Especialista

Erik Svanholm

Fecha de Publicación

julio 25, 2018