联系我们 Back to Top

数十年来,板面接线式开关设备一直是行业标准,但它并非不受天气和野生动物的影响。随着重大天气事件日益增加,电力公司正在考虑加强电力系统应对环境的能力,同时还要提高客户可靠性。

除了恢复力,安全始终是首要任务。板面接线式开关设备会使操作该设备的线路维护人员暴露在高压环境中。因此,在操作板面接线式开关设备之前(例如,在处理和更换熔断器时),线路维护人员必须仔细考虑接近距离并使用适当的防护设备。可能需要对重要的维护人员进行培训和提供规程后才能进行这些操作,以帮助维护人员尽可能避免暴露在高压环境中。

此外,板面接线式开关设备需要进行日常维护,包括清洗电缆终端和绝缘子,以确保开关设备在使用寿命期间正常运行。弄脏的、损坏的或被水浸过的板面接线式开关设备可能会成为电力公司迫切解决的优先事项,为避免飞弧而带来运维费用。

开关设备支出


数十年来,电力公司一直在应对这些挑战,假设这只是开展业务的成本。但是,现在有其他开关设备可供选择。

板面接线式开关设备的替代产品

Vista和Vista SD电缆配电开关设备即使在遇到重大天气事件时也能提供可靠保护。Vista和Vista SD开关设备操作简单,可单手柄操作,并且有观察口,使得常规操作可以顺利进行。此开关设备几乎不需要维护,从而降低了运维成本。

开关设备产品

green pad-mounted underground distribution switchgear

Vista户外环网柜

Vista开关设备解决了棘手的开关和保护问题,提高了可靠性。它以用户为中心,单人即可操作,并提供一系列安全设计。

Vista SD Underground Distribution Switchgear

Vista SD户外环网柜

Vista SD开关设备提供环保的替代方案,使用固体介质材料代替SF6气体来克服开关、保护和可靠性方面的挑战。

SF6-Free Alternatives

Vista and Vista SD switchgear help utilities reduce SF6 gas use to decrease their total carbon footprint and reach sustainability goals. Vista SD switchgear uses solid-dielectric material, Vista switchgear is now available in green designs that do not use SF6 gas. Vista green designs use vacuum interrupters and 3M Novec 4710 Insulating Gas*. These design options have a 97% lower CO2e than the SF6 gas Vista switchgear. When factoring in the CO2 produced in manufacturing and the total lifecycle of the product, the Vista green designs have a lower total carbon footprint than other submersible switchgear alternatives while having all the same operational and design benefits as SF6 gas Vista switchgear.

*3M and Novec are trademarks of 3M Company.

A Green Alternative - The Advantages of Alternate Gas-Insulation Technology



优势

Vista和Vista SD开关设备采用能够充分减少可靠性风险并节省大量成本的设计。

Withstands harsh environments

可承受恶劣的环境

Fully submersible, sealed, and protected

可完全沉入水中,采用密封设计,并且受到全面保护

Reduces maintenance costs

降低维护成本

Improves reliability over live-front switchgear

提高了板面接线式开关设备的可靠性

Arc Resistant

紧凑的小尺寸设计最大限度地减少了占地面积

One-hand operation

操作简单

No fuse handling

无需处理熔断器

*Applies to the gas insulated Vista switchgear design options only.
**Applies to the Vista switchgear green design options and Vista SD switchgear only.

Guidebooks

Are you considering alternatives to oil-insulated switchgear? The guidebook summarizes how making the switch from oil-insulated switchgear to Vista and Vista SD switchgear can be advantageous from an operational and maintenance standpoint.

特点

Easy Access and Operation

安全检修与轻松操作

检修和操作装置时无需处理电缆*也无需暴露在高压环境中。

Dust, Corrosion and Leak-Proof

防尘、防腐蚀、防漏

采用密封设计,防漏、防锈、防污染。

Multiple Installation Styles

多种安装方式

地面式、挂壁式、风力涡轮机式*、人孔式*、重型式或UndercoverTM地埋式多种安装方式供您选择。

Manual or Automatic

手动或自动

选择自动、手动或远程操作功能。

Low Maintenance

低维护

安装后所需的机械维护大大减少。

Overcurrent Control

过流保护

提供用户友好型保护,实现卓越的协调能力、灵活性和可靠性。

Aesthetic Improvement

美化

采用紧凑的小尺寸设计,大小只有金属壳开关设备的几分之一。

Cable-Free Grounding

无缆接地

使用标准内部接地开关的安全接地中压电缆。*

Visible Open Gap

提供观察口,作业状态一目了然

通过大尺寸观察窗,一目了然地查看设备处于合闸、开闸还是接地位置。

Zero Emissions

零排放

固体介质和真空灭弧室使用的材料不会导致全球变暖。**

Highly Configurable

高度可配置

多个配置选项,可满足特定应用场合的需求。

Greater Load Capacity

负载容量更大

每个单元最多有6个开关和故障断路器“通路”。

*仅适用于Vista户外环网柜
**仅适用于Vista SD户外环网柜

案例研究

客户使用Vista和Vista SD户外环网柜设备取得的成功。

West Coast Utility

Improved reliability and perfect coordination, while use of UnderCover Style units makes switchgear virtually invisible in the community.

Read More

Midwest Utility

Improved reliability, while sectionalizing and coordination are provided with the existing scheme.

Read More

Arizona Utility

Utility standardizes Vista switchgear on its system after this project’s success.

Read More

产品详细信息

立即联系我们以了解更多信息。

联系我们