A mudança do Reino Unido para Investimento em Smarter Grid

Back to Top

Microgrid Illustration

Como expliquei em um item anterior do blog, o UK Office of Gas and Electricity Markets ou Ofgem, criou o RIIO para incentivar os operadores de rede de distribuição a devolver o dinheiro aos clientes tomando as decisões certas para o negócio e a facilitar a transição para uma economia de baixa emissão de carbono. No entanto, o RIIO, que significa Revenue=Incentives+Innovation+Outputs (Receita=Incentivos+Inovação+Resultados), também serve como um modelo que avalia o impacto de várias opções de investimento em grid no negócio.

Por exemplo, quando uma concessionária de energia se depara com a atualização de uma subestação devido ao crescimento da carga, o modelo avalia a resposta da demanda e o armazenamento de energia ao longo das atualizações tradicionais. Essa é uma nova maneira de pensar. Reconhecendo a complexidade do desafio, o Ofgem criou diversas medidas que atuam tanto como incentivos quanto como penalidades. O impacto esperado é mudar o comportamento.
Através do RIIO, o Ofgem espera um retorno da concessionária de 6% no investimento (ROI) para atualizações da rede. Uma concessionária pode superar o desempenho e ganhar mais, mas empresas mal operadas com baixo desempenho correm o risco de obter um ROI significativamente menor. O RIIO apoia um princípio "panqueca", onde uma concessionária obtém valor maximizando o máximo possível das principais medidas de resultados. Por isso, concentrar-se em um único item, como aumentar os minutos do cliente perdidos no Esquema de Incentivos de Interrupções ou aumentando o desempenho no Incentivo de Satisfação do Cliente, não trará o ROI desejado.
As mudanças de comportamento significativas abordadas pelo RIIO resultaram em atrasos de projetos, pois as concessionárias tiveram dificuldades para entender como elas podem operar dentro desses novos regulamentos e elas reavaliaram suas opções de investimento. No entanto, estamos vendo mudanças nos gastos com inovação das concessionárias, com uma ênfase significativa em problemas específicos do negócio que a inovação está tentando resolver. Essa abordagem de inovação "sem arrependimentos" significa que, embora os navegadores tecnológicos podem ser bem-sucedidos, esse só é o caso se as concessionárias comprovarem que o negócio os beneficia e os implementa sem alterações.
O RIIO incorpora uma ênfase no custo de vida útil total que inclui considerar extensões da vida útil de ativos e a habilidade de tornar equipamentos antigos existentes mais inteligentes. Isso está resultando em uma mudança de uma abordagem "única" estimada por engenheiros padrão para uma solução que serve para o problema imediato.
Outra mudança é a emergência de serviços nesse modelo. Isso pode variar de terceiros que estão aptos a instalar e manter essas novas soluções a opções de financiamento que reduzem o custo de capital necessário.
Uma área interessante que ainda está sendo desenvolvida é o conceito de zonas de gerenciamento de limitação. Vários operadores de rede de distribuição estão pedindo apresentação de propostas que possam resolver limitações na rede distribuição. Com base nas respostas às solicitações de propostas, as soluções oferecidas variam de respostas da demanda e armazenamento de energia para ativar o gerenciamento de rede e o seccionamento dinâmico de linhas. Nenhum operador de rede sozinho concluiu qual é a melhor combinação, mas todos concluíram que, em muitos casos, não será cobre no solo.
Qual é sua opinião sobre isso?

Especialista

Chris Watts

Data de Publicação

junho 7, 2016