La demande croissante de FPL pour la technologie de réseau intelligent conduit SS&CC Electric Company à transférer son usine de production en Floride

L'ajout de nouveaux systèmes automatisés témoigne une fois de plus de l'engagement de FPL en faveur de la construction du réseau électrique le plus puissant, le plus intelligent et le plus avancé du pays

JUNO BEACH, Fla. Florida Power & Light Company (FPL) a rejoint aujourd'hui S&C Electric Company (S&C), basée à Chicago, pour l'ouverture de l'usine de fabrication de West Palm Beach — une usine qui va produire des systèmes de réseau intelligent conçus pour améliorer le service que reçoivent les 4,8 millions de clients de FPL.

« Nous nous engageons à continuer de construire un réseau plus puissant et plus intelligent afin d'assurer la fourniture en électricité de nos clients, quelles que soient les conditions climatiques » a déclaré Eric Silagy, président et PDG de FPL. « L'un des aspects de notre engagement en faveur du réseau électrique le plus moderne d'Amérique comprend le développement des relations avec des entreprises innovantes comme S&C, qui a pour objectif de livrer une technologie de pointe à ses clients, tout en maintenant les tarifs de l'électricité au minimum en Floride, et 30 % en-dessous de la moyenne nationale. »

La forte demande de FPL en faveur des systèmes automatisés permettant de diminuer le nombre de clients subissant des coupures momentanées (ou « fluctuations ») est la principale raison qui a conduit S&C à transférer sa nouvelle usine dans le sud de la Floride. La nouvelle usine fabriquera le disjoncteur réenclencheur sur montage de coupe-circuits breveté TripSaver II® par S&C, un interrupteur automatisé que FPL achète actuellement par milliers et installe sur des lignes électriques locales.

« Le TripSaver II est un dispositif automatisé, qui remplace les fusibles traditionnels à opérer manuellement » explique Michael Edmonds, président de U.S. Business pour S&C. « Quand il y a un problème temporaire sur une ligne d'alimentation, comme la chute de la fronde d'un palmier sur une ligne, l'interrupteur répond automatiquement en quelques secondes, détecte lorsque l'alimentation est coupée et résout le problème temporaire — et contribue ainsi à maintenir l'alimentation des clients. »

Les interrupteurs automatisés fonctionnent de la même manière qu'un disjoncteur dans une maison, mais offrent en plus la possibilité de se recharger automatiquement, améliorant ainsi les capacités d'auto-rétablissement du système électrique — la technologie qui permet au système d'être plus résilient suite à de fortes intempéries.

« C'est aujourd'hui que débute la saison des ouragans sur l'Atlantique » a déclaré Silagy. « Ces systèmes, ainsi que la technologie de réseau intelligent que nous mettons en place au sein de nos communautés, améliorent de façon significative l'expérience de nos clients. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de détecter et de prévenir de nombreuses coupures de courant bien avant qu'elles ne deviennent un problème pour nos clients — il s'agit d'un changement majeur par rapport à la manière dont nous opérions il y a encore peu de temps. Nous estimons qu'en cas de fortes intempéries, les milliards de dollars que nous avons investis au cours de la dernière décennie dans la construction d'un réseau plus puissant et plus intelligent favoriseront le rétablissement du courant beaucoup plus rapidement, ce qui permettra un retour à la normale plus rapide pour nos clients ».

Lé déploiement de la technologie de réseau intelligent s'inscrit dans le cadre des efforts soutenus entrepris par FPL afin de moderniser le réseau électrique et de fournir un service fiable au quotidien, tout en réduisant les coûts au profit des clients. FPL prévoit d'installer plus de 20 000 interrupteurs automatisés rien que cette année.

Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a assisté à l'ouverture de l'usine S&C et s'est exprimé devant ses nouveaux salariés et invités.

Le gouverneur Scott a déclaré : « la nouvelle usine de production de S&C va créer 170 emplois et je suis ravi de les accueillir aujourd'hui à West Palm Beach ». Les usines de production comme celle-ci offrent de nouvelles opportunités de réussite aux familles à travers tout l'état de Floride, et nous permettent de contribuer à notre objectif : faire de la Floride une destination attractive pour les emplois. »

La nouvelle usine de production de S&C représente un investissement de 3 millions de dollars en Floride et devrait créer 170 emplois pour l'état de Floride, notamment dans le domaine des opérations de fabrication et l'installation des nouveaux systèmes sur le réseau électrique de FPL.

Regardez notre vidéo sur le réseau intelligent FPL ci-dessous.

Spécialiste

S&C Electric Company

Date de publication

juin 1, 2015