Mitigación del Incendio Forestal: Cómo la Tecnología ‘Pulse’ Corta las Chispas Durante las Pruebas de Fallas
Back to TopEl otro día estaba leyendo un artículo acerca de la mitigación del incendio forestal que describía como los reconectadores de circuito automáticos son la forma más común de protección del equipo de distribución. Los reconectadores de circuito automáticos fueron inventados hace más de 70 años, y representaban un avance importante en la protección aérea. Sin embargo, no reducen lo suficiente el riesgo de encender un fuego.
Las fallas siempre ocurrirán en una red de electricidad ya sea sobre la superficie o subterráneas y el manejo de las fallas para minimizar la producción de chispas y arqueos es esencial para mitigar el riesgo de incendios.
Todas las veces que ocurre una falla, un reconectador intenta reconectarse, enviando la corriente de falla completa a través de la red. Si la falla es permanente, se generan chispas en el sitio de la falla con cada intento de reconexión. Por esta razón, de forma correcta, las redes suspenden la reconexión en las áreas como los bosques y las áreas con arbustos que son propensas a incendios cuando en el exterior está especialmente seco.
Han ocurrido pequeños cambios en el diseño de los reconectadores a través de los años, pero la mayoría no reducen significativamente ni los arqueos ni las chispas al cerrarse dentro de una falla. De una forma importante, cerrarse dentro de una falla no solo exacerba el riesgo de incendios, sino que daña los activos de la red cuando la fuerza total de la falla es repetidamente arrojada al sistema.
Sin embargo, desde 2008, un enfoque único, patentado para la reconexión ha estado disponible, reduce dramáticamente el riesgo de incendio durante la reconexión utilizando el 95% menos energía al probar para una falla. Se llama Tecnología PulseClosing®, y solamente deja pasar el 5% de la corriente de falla al determinar si una falla es transitoria o permanente. El reconectador solo reconecta si la falla está despejada. He aquí un video ilustrando la diferencia de chispas producidas por la reconexión convencional y las producidas cuando se utiliza la Tecnología PulseClosing. Utilizando solamente el 5% de la corriente de falla, la posibilidad de dañar los activos de la red es reducida significativamente, y las pocas chispas que son generadas también reducen el riesgo de producir un incendio.
De forma importante, cerca del 60% de todos los incendios de la red resultan de fallas de los activos, así que utilizando la Tecnología PulseClosing no solo reduce el riesgo de un incendio en una falla real (durante las pruebas), pero el riesgo de un incendio de la falla de los activos también se reduce.
Me interesarían sus pensamientos acerca de las estrategias sobre la mitigación de los incendios forestales en la sección Comentarios de abajo.