S&C & 施恩禧与Tantalus结成了战略联盟,为市政与合作型公共事业公司提供电网优化和快速自愈解决方案

TUNet®通信获批用于施恩禧的IntelliCap® 2000自动电容控制器

佛罗里达州奥兰多市 — 2016年2月9日 — 塑造电力传输未来的全球智能电网领导者施恩禧电气公司今天与市政及合作型公共事业智能电网平台合作伙伴Tantalus系统公司在全球2016 DistribuTECH大会上共同宣布结成战略联盟。这一战略联盟让公共事业公司可以通过使用强大的分层通信构架来支持电网优化和快速自愈解决方案。

作为这项战略联盟的一部分,施恩禧正在审批Tantalus DA-1710 Bridge Modem™在IntelliCap® 2000自动电容控制器中的适用性,以帮助推动电压-无功优化等电网优化应用。此次结盟让公共事业公司能够实现电容控制器和电压调节器自动化,减少峰值需求,充分利用其TUNet® AMI通信投资的价值。

另外,施恩禧的SpeedNet™高速通信解决方案组合可与TUNet通信进行整合,使施恩禧的IntelliTeam® SG智能配电网络重构系统能针对输送电网的特定区域快速自愈,并让公共事业公司可以进一步控制和验证自愈操作。

“为了实现快速自愈型配电自动化系统应用,通信网络必须具备至关重要的元素,例如高通量和低延迟率。”施恩禧电网控制与连通性事务总监Donivon Hettich表示,“一般来说,部署的AMI通信网络并不能提供快速自愈型电网应用所要求的高性能,即将断电时间从以分钟计减少到以秒计。” 将Tantalus的TUNet AMI与施恩禧的SpeedNet™高速通信产品组合进行整合,可带来一个能够支持电网优化和快速自愈型配电自动化系统应用(例如施恩禧的IntelliTeam SG智能配电网络重构系统)的网络。通过将我们的解决方案与Tantalus相结合,我们将共同帮助公共事业公司通过使用具有成本效益的分层通信网络架构来解决易停电地区面临的难题。

"Tantalus继续成功交付智能电网应用,例如通过SCADA集成实现电压优化和通过TUNet网络发送电力状态通知。"Tantalus总裁兼首席执行官Peter Londa表示。"我们新推出的Bridge Modem利用TUNet的分布式计算能力支持整个TUNet AMI平台标准化DNP3通信的交付,从而使配电电网中断电的配电自动化系统设备可见且可控。通过将施恩禧行业领先的通信与TUNet叠加,我们的公共事业用户将能获得更多强大的电网优化和快速自愈型解决方案。"

专家

S&C 电力公司

出版日期

二月 9, 2016