À medida que o mundo se torna mais conectado, a tecnologia inteligente da S&C mantém o fornecimento de energia

Back to Top

EdgeRestore-Anders-blogsize.jpg

No último janeiro, uma interrupção de serviço de energia na minha vizinhança fez com que algumas casas na minha rua, inclusive a minha, ficassem sem energia elétrica por quase dois dias. Embora muitos de nós tenhamos tido experiências similares, momentos como esses nos lembram como as interrupções de energia podem ser frustrantes e até mesmo devastadoras. À medida que nos tornamos mais dependentes da eletricidade, espramos energia 24 horas por dia, durante o ano inteiro. Se há uma interrupção de serviço, nós queremos - e precisamos - que a energia seja restaurada rapidamente.

É por isso que tenho o orgulho de anunciar a mais recente inovação da S&C — o Sistema de Recomposição de Distribuição Subterrânea EdgeRestore®. O sistema EdgeRestore é a primeira solução de automação do mundo que mantém a energia em áreas residenciais com distribuição de energia subterrânea.

Como aconteceu na minha rua, uma perda de fonte ou uma falta em um circuito residencial subterrâneo geralmente resulta em uma interrupção de serviço demorada. Descobrir e resolver o problema geralmente envolve a busca da falta por tentativa e erro, deixando alguns clientes sem energia por um longo tempo. O novo sistema EdgeRestore da S&C fornece a solução para este problema. Os dispositivos do sistema EdgeRestore localizam e isolam as faltas automaticamente e roteiam a energia a partir de uma fonte alternativa, tudo em 60 segundos.

O sistema inteligente EdgeRestore reduz o impacto das interrupções duradouras e elimina a necessidade de intervenção imediata da equipe, mantendo a energia ligada até que o problema possa ser resolvido. O isolamento automático de falta também simplifica muito o processo de localização de faltas em circuitos residenciais subterrâneos, e reduz a exposição das equipes a média-tensão.

Além disso, o sistema EdgeRestore é fácil de implantar, com comunicação inteligente através dos cabos de energia existentes. Ele cabe dentro de gabinetes de transformadores em circuitos em anel residenciais subterrâneos novos ou existentes, sem alteração nos esquemas de proteção normal. Os dispositivos não precisam de programação, atualização de firmware, computadores, conectividade com a internet, baterias, rádios nem antenas.

À medida que as redes elétricas enfrentam uma complexidade sem precedentes, a necessidade de redes elétricas mais inteligentes, confiáveis, resilientes e modernizadas nunca foi tão grande. Da navegação pelos desafios das mudança climática à preparação para a transição energética mais significativa de nossas vidas, a S&C está inovando para ajudar nossos clientes a avançar uma rede inteligente e preparada para o futuro. De fato, no desenvolvimento do nosso sistema EdgeRestore, nós colaboramos com Florida Power & Light Company para ajudar em seus esforços de modernização da rede e nos desafios do mundo real experimentados pelos seus clientes.

Este é um tempo excitante para a S&C e para nosso setor Nossa equipe está oferecendo soluções que resolvem os desafios do cliente e permitem uma rede do futuro com tecnologias de autorrecuperação inteligente e automação que aumentam a confiabilidade e a resiliência. Com o sistema EdgeRestore, nós modernizamos o último quilômetro do fornecimento de energia subterrâneo, tornando a rede mais seguram mais inteligente e mais resiliente através dos desafios climáticos e das crescentes demandas por eletricidade.

Nossa longa história de inovação da rede e foco no cliente significa que podemos tratar os desafios enfrentados pelas concessionárias hoje e prever os desafios que elas enfrentarão amanhã. À medida que nos conectamos e demandamos mais de nossas redes elétricas, a S&C trabalha com os clientes para manter a energia e evitar interrupções de serviço demoradas usando tecnologia inteligente.

Especialista

Anders Sjoelin

Data de Publicação

fevereiro 6, 2023