Quando chove, é um dilúvio: fortalecendo a rede contra inundações

Back to Top

Birdsonadistributionlineinfloodedarea-blogsize.jpg

As inundações atuais não são as mesmas de antigamente. Mesmo os estados dos EUA que historicamente enfrentam secas correm maior risco de inundações do que nunca. Por exemplo, a inundação na Califórnia este ano causou devastação generalizada e quase todos os condados do estado foram declarados áreas de desastres de inundação várias vezes. Com a estação chuvosa chegando, não posso deixar de refletir sobre como as grandes chuvas e as inundações afetam nossos clientes de serviços públicos atualmente, e sobre a resiliência necessária da rede futura.

A mudança dos padrões climáticos está tornando as estações chuvosas mais intensas, e espera-se que elas aumentem nas próximas décadas. Essas fortes chuvas estão levando a um número recorde de planícies de inundação, que devem crescer aproximadamente 45 por cento até o final do século. Com a frequência, o escopo e a ameaça de inundações crescendo a cada ano, a ideia amplamente aceita da inundação de 100 anos agora é um mito.

Ao mesmo tempo, mais pessoas estão vivendo em planícies de inundação. Isso significa que os impactos das inundações são generalizados, criando enormes riscos para muitas comunidades e para a economia. Em média, o custo dos danos causados por uma inundação é de 4,8 bilhões de dólares.

À medida que nossos clientes de concessionárias fazem investimentos na rede, eles levam em consideração como o clima severo afeta o crescente número de clientes que vivem e trabalham nessas áreas, não apenas na estação chuvosa deste ano, mas também no futuro. Para vencer esses desafios, muitas concessionárias estão enterrando mais linhas e reforçando as linhas subterrâneas existentes em áreas com crescentes inundações.

Mas, embora as linhas subterrâneas minimizem os perigos das tempestades, os programas de proteção devem levar em conta o nível de inundação que essa infraestrutura enfrenta. A ameaça de inundação varia de acordo com o local, como em áreas urbanas onde o equipamento de distribuição pode estar abaixo dos porões. Quando a inundação é frequente, a proteção do painel de distribuição é crítica.

Nossa Chave de Distribuição Subterrânea Vista® dá às concessionárias uma solução robusta de comutação e proteção que pode sobreviver e até mesmo continuar a fornecer carga para os clientes durante uma inundação. À medida que mais concessionárias consideram como enfrentar a próxima grande inundação em seu território de serviço, investir em paineis de distribuição projetados com resiliência pode fazer toda a diferença para manter a energia ligada ou restaurá-la mais rapidamente para os clientes após danos causados por tempestades.

À medida que prevemos tempestades mais frequentes e severas que levam a um aumento nas inundações, é fundamental fazer investimentos para ajudar as partes mais vulneráveis da rede elétrica durante as inundações de amanhã. Painéis de distribuição robusto e submersíveis dão às concessionárias uma solução duradoura para preparar a rede para um futuro com eventos extremos de chuvas, independente de quanto chova.

Especialista

Kristin McInnis

Data de Publicação

abril 5, 2023