Comemoração de um século de inovações

Comemoração de um século de inovações

Back to Top

Comemoração de um século de inovações

A S&C começou com uma invenção revolucionária. . .

No início dos anos 1900, as concessionárias de energia cresciam rapidamente. Mas havia contratempos ao longo do caminho. Avarias em subestações eram comuns naquela época porque as tecnologias existentes para interromper correntes eram totalmente inadequadas. Essas tecnologias incluíam técnicas um tanto quanto rudes, como formação de centelha em ar entre terminais de carbono, fusíveis preenchidos com pó fino não condutor e chaves preenchidas com óleo. Nenhuma funcionava de forma confiável, e podiam causar grandes picos de tensão, causando danos aos equipamentos. Ainda pior, poderiam causar formações de centelha de um cabo de fase a outro, ou à terra. O pó não condutor explodia nos fusíveis com enorme força, podendo se espalhar por toda a subestação, e o óleo altamente inflamável presente nas chaves poderia produzir grandes incêndios, capazes de destruir a subestação.

Após um incêndio particularmente grave em 1909 na Fisk Generating Station da Commonwealth Edison em Chicago, a concessionária pediu que Edmund O. Schweitzer e Nicholas J. Conrad encontrassem uma forma melhor de impedir formações de centelha de alta tensão. Juntos, eles criaram o fusível líquido, um fusível movido por mola, inserido dentro de um tubo de vidro contendo um líquido antichamas, o tetracloreto de carbono. Quando uma corrente de curto-circuito derretia o fusível, a mola era liberada e esticava o arco, que por sua vez era extinto dentro do tubo. Após o circuito em falta ter sido reparado e um novo fusível instalado, o fusível antigo poderia ser reconstruído.

Era uma ideia revolucionária, e eles sabiam disso. Em 1911, os dois homens fundaram a Schweitzer and Conrad, Inc., hoje conhecida como S&C Electric Company. Assim foi iniciada uma jornada de 100 anos de inovações enquanto a eletricidade transformava a sociedade. Uma jornada que continua com os novos desafios promovidos pela eletrônica e pelas energias renováveis.

E as inovações continuam...


Desde a fundação da companhia, a S&C estimula as inovações, introduzindo tecnologias exclusivas que minimizam o impacto de quedas de energia, e até as impedem. Continuamos a avançar na busca de novas soluções para sistemas de distribuição de energia elétrica enquanto a rede elétrica sofre mudanças significativas neste século. Atualmente, as concessionárias de energia trabalham para integrar fontes de energias renováveis, lidar com problemas de carga de pico e gerenciar as anomalias da demanda por veículos eléctricos "plug-in". A S&C está inovando em tecnologias essenciais para redes elétricas cada vez mais dinâmicas e complexas, com ofertas incríveis, como os premiados Interruptor de Falta IntelliRupter® PulseCloser, Religador Montado em Chave Fusível TripSaver® II, Sistema de Recomposição Automática IntelliTeam® SG e os sistemas que integram o armazenamento de energia à rede.

A S&C também inaugurou recentemente seu centro avançado de tecnologia (ATC), um novo laboratório de testes de alta potência que possibilitará à S&C acelerar desenvolvimentos e fornecimentos de soluções que são essenciais para a rede inteligente do século 21.

Hoje, a S&C é uma empresa global que atua no mundo inteiro. Confira os links à esquerda para obter mais informações sobre a S&C e as inúmeras inovações que introduzimos no setor durante nosso primeiro século.